Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Компания Vertiv представляет литий-ионные батареи для систем бесперебойного питания высокой мощности

октября 16, 2017

Благодаря применению решений на литий-ионных батареях можно снизить частоту их замены, уменьшить занимаемое пространство и сократить совокупную стоимость владения

[16 октября, 2017]. Компания Vertiv (ранее известная как Emerson Network Power) объявила о выпуске новой линейки литий-ионных аккумуляторов для систем бесперебойного питания высокой мощности (ИБП) Liebert®. Литий-ионные аккумуляторы, предназначенные специально для систем ИБП, отличаются компактными размерами, сниженной массой и увеличенной продолжительностью батарейной поддержки, по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями (VRLA), и представляют собой альтернативный вариант для компаний, стремящихся использовать преимущества передовых технологий.

Решения на базе литий-ионных батарей доступны в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, прошли комплексные испытания и совместимы с системами Liebert EXL S1 и Liebert Trinergy Cube. Специалисты компании Vertiv работают над тем, чтобы обеспечить возможность применения этих батарей для всей линейки ИБП Liebert®.

«Применение литий-ионных аккумуляторов может показаться новым шагом в развитии центров обработки данных, однако компания Vertiv уже имеет значительный опыт производства и продажи ИБП с применением литий-ионных батарей по всему миру, — комментирует Джованни Заней (Giovanni Zanei), руководитель маркетингового направления Vertiv в области устройств переменного тока в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). — Наши заказчики по достоинству оценили преимущества и все чаще используют решения на базе литий-ионных аккумуляторов, и наш опыт в этой области позволяет предлагать широкий спектр систем, прошедших тестирование в различных условиях эксплуатации и отвечающих высочайшим требованиям качества».

Благодаря компактным размерам, малой массе и длительному времени батарейной поддержки, литий-ионные аккумуляторы широко применяются в бытовых электронных изделиях, таких как сотовые телефоны, ноутбуки и планшетные ПК. В последнее время благодаря этим качествам сфера применения литий-ионных аккумуляторов значительно расширилась и они все чаще применяются в автомобилях, авиации и центрах обработки данных. Наряду с последними проектами, реализованными в регионе EMEA, компания Vertiv поставила ИБП Liebert Trinergy Cube мощностью 800 кВА с шестью секциями литий-ионных аккумуляторов. Мощность данной системы, разработанной для одной из ведущих компаний в индустрии моды, расположенной в Европе, можно легко масштабировать до 2,4 МВт для обеспечения возрастающих мощностей ЦОД.

Литий-ионные аккумуляторы можно использовать в новых, модернизируемых или модульных конструкциях, получая при этом значительные преимущества. Литий-ионные аккумуляторы на 70 % меньше и значительно легче аккумуляторов VRLA. Благодаря этим преимуществам значительно снижается размер батарейных шкафов. Кроме того, литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на более высокие рабочие температуры в сравнении с аккумуляторами VRLA, что позволяет сократить затраты на поддержание необходимых температурных параметров.

Пожалуй, наиболее важным достоинством литий-ионных аккумуляторов (в зависимости от химического состава и условий эксплуатации) является увеличенная продолжительность батарейной поддержки, которая может в три раза превышать время батарейной поддержки аккумуляторов VRLA. В большинстве случаев к тому моменту, когда литий-ионные аккумуляторы потребуют первой замены, аккумуляторы VRLA должны быть заменены уже несколько раз. С учетом высоких затрат и длительных простоев, связанных с заменой батарей, этот факт имеет важное значение. В течение срока эксплуатации литий-ионных аккумуляторов, который составляет более десяти лет, экономия на капитальных затратах составляет до 40 % в сравнении с аналогичным сроком для аккумуляторов VRLA.

«Предлагая ИБП, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, которые прошли тестирование в реальных условиях на объектах компаний-партнеров, Vertiv продолжает расширять линейку решений для ЦОД, — комментирует Ронда Асьерто (Rhonda Ascierto), руководитель исследовательской группы в области технологий для ЦОД и подразделения Eco-Efficient IT Channel в компании 451 Research. Такая комбинация позволяет компаниям реализовывать эту эффективную технологию в ИБП, что обеспечивает высокие эксплуатационные показатели и надежную защиту в течение более длительного срока, по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, а также позволяет защищать критически важные приложения в ЦОД».

Последнее обновление линейки изделий Vertiv указывает на приверженность компании принципу постоянного развития для удовлетворения растущих требований рынка в области качества, функциональности и производительности, что подтверждается наградой Frost & Sullivan Awards 2017.

Более подробная информация о литий-ионных аккумуляторах и ИБП Liebert производства Vertiv доступна на веб-странице www.VertivCo.com/Lithium-Ion-RU.

О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий портфель решений для управления энергопотреблением, теплораспределением и инфраструктурой, в том числе такие бренды, как ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Объем продаж в 2016 г. составил 4,4 млрд долл. США. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт Vertiv.com.ru.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион