Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Обновленное программное обеспечение позволяет контролировать завершение работы сервера в случае неожиданного отключения электроэнергии

Саутгемптон, Великобритания [11 сентября 2017 г.] — Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, сегодня выпустила обновленную версию Trellis Power Insight, приложения по управлению центрами обработки данных, обеспечивающего широкий, централизованный контроль и управление системами бесперебойного питания (ИБП) и сетевыми серверами. В решении предлагается полный набор предупреждений, уведомлений и автоматических действий, включая контролируемое завершение работы сервера. Программное обеспечение входит в состав систем ИБП Liebert®. Более 500 пользователей уже используют приложение, доступное во всем мире.

Trellis Power Insight упрощает управление постоянно меняющимися средами центров обработки данных благодаря автоматическому обнаружению новых устройств, совместимости и интеграции с широким спектром систем ИБП Liebert, а также управление через ИБП на устройстве с помощью лучшего в своем классе интерфейса сенсорного экрана.

«Поскольку сложность управления центрами обработки данных возрастает, Vertiv постоянно работает над новыми решениями, чтобы сделать управление менее сложным и более эффективным», — сказал вице-президент по управлению продукцией компании Vertiv Джон Курран. «Это новое усовершенствование системы Trellis Power Insight улучшает возможности управления для пользователя, включая дистанционное управление распределенными ИТ-средами, возможность безопасного выключения серверов в случае сбоя, что упрощает управление оборудованием ИБП менеджерами центров обработки данных».

Большинство приложений для центров обработки данных обеспечивают от 5 до 10 минут работы от ИБП. Trellis Power Insight может контролировать до 50 отдельных систем ИБП Liebert и систематически и безопасно отключать до тысячи подключенных серверов в случае сбоя. Контролируемое завершение работы сервера предотвращает повреждение оборудования и перерывы в работе при перезапуске. 

Кроме того, Trellis Power Insight предоставляет данные о тенденциях в реальном времени, включая напряжение и ток, для обеспечения высокой эффективности в работе ИБП. Эти данные консолидируются и просматриваются на специализированных информационных панелях, что позволяет централизованно управлять всеми системами ИБП. 

Существующие пользователи могут обновить свое программное обеспечение, посетив страницу загрузки программного обеспечения Vertiv на веб-сайте компании.

Для получения дополнительной информации о Trellis Power Insight и других решениях по управлению энергопотреблением для центров обработки данных от Vertiv загляните на веб-сайт www.VertivCo.com.ru.

О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий портфель решений для управления энергопотреблением, теплораспределением и инфраструктурой, в том числе продукцию под такими брендами, как ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Объем продаж в 2016 г. составил 4,4 млрд долл. США. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт VertivCo.com.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Бен Флетчер (Ben Fletcher)
Тел.: +44-208-618-28-44

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион