Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Опрос специалистов ЦОД показал значительный рост инвестиций в решения для периферийных вычислений

февраля 25, 2022

По результатам исследования Vertiv, доля периферийных вычислений в общем объеме вычислительных ресурсов вырастет на 29%

Москва, Россия [25 февраля 2022 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), мировой поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, провела глобальный опрос среди специалистов в области дата-центров. Результаты показали, что доля периферийных вычислений в общем объеме вычислительных ресурсов увеличится на 29% за ближайшие 4 года, повысившись к 2026 году с 21% до 27% от общих вычислений.

Около трети (34%) респондентов уже развертывают решения для граничных вычислений или планируют сделать это в ближайшее время. Четверть опрошенных используют новые периферийных вычислительные ресурсы, а 41% — решения предыдущего поколения. Эксперты считают, что количество базовых вычислительных узлов и использование облака увеличится на 150%, а доля ИТ-ресурсов в публичных облачных средах вырастет с 19% до 25% к 2026 году.

«В ближайшие пять лет ландшафт ЦОД сильно изменится: всё больше вычислительных ресурсов переместятся на периферию. При этом произойдет укрепление корпоративных технических мощностей, которые лежат в основе современных гибридных сетей. Согласно результатам исследования, существует потребность в переносе вычислительных мощностей ближе к конечным пользователям. Так как будущее вычислений зависит от их скорости, единственный способ достичь нужного результата— перенести вычислительные мощности на периферию сети» — прокомментировал Мартин Олсен, вице-президент по глобальной стратегии внедрения и трансформации периферийных вычислений компании Vertiv.

В конце 2021 года был опубликован отчет   Edge Archetypes 2.0: Deployment-Ready Edge Infrastructure Models. В нём были перечислены четыре модели периферийной инфраструктуры, которые обеспечивают более эффективный подход к её развертыванию. Ключевой вывод исследования совпадает с основным положением отчета: существенный рост сетевой периферии требует более стандартизированного подхода к архитектуре граничных вычислений.

Опрос также показал изменения в архитектуре современных периферийных вычислительных центров. 29% вычислительных комплексов включают в себя от 5 до 20 серверных стоек, а 13% — более 20 стоек. Их увеличение влечет за собой повышение энергопотребления. Это подтверждают результаты опроса: 28% респондентов заявили, что их устройствам необходимо от 21 до 200 кВт электроэнергии, а 14% опрошенных сообщили, что им требуется более 200 кВт.

Другие выводы исследования:

  • Устойчивое развитие играет важную роль в реализации проектов по развертыванию периферийных вычислительных решений. 77% вычислительных центров используют или планируют использовать энергосберегающие системы бесперебойного питания (ИБП); 40% центров собираются перейти на возобновляемые источники энергии; 31% — водосберегающие системы охлаждения; 29% — технологии обеспечения работы распределенных электросетей; 19% — хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (GWP).
  • Безопасность и доступность стали приоритетами для респондентов в процессе развертывания периферийных вычислений. Тем не менее, согласно результатам опроса, некоторые существующие методы проектирования и эксплуатации могут снизить способность вычислительных ресурсов по мере их увеличения достигать таких целей.

«Результаты нашего опроса показывают, что компании намерены развивать свои периферийные вычисления, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос, но создание таких решений может быть затруднено некоторыми обстоятельствами. Предприятиям необходимо учитывать особенности программного обеспечения, оркестровку и управление данными, а также многое другое. Сейчас компаниям стоит обратиться производителям, специализирующимся на периферийных вычислениях, чтобы подобрать и внедрить решения с поддержкой edge, исходя из потребностей конкретного бизнеса», — отмечает Биргит Джексон, директор направления интегрированных стоек и ИТ-решений в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Vertiv опросил 156 специалистов в области ЦОД. Результаты проведенного исследования  опубликованы в отчете «Whats Your Edge? Survey Highlights Infrastructure Transformation Occurring at the Edge of Network». Посетите сайт Vertiv.com, чтобы ознакомиться с отчетом Edge Archetypes 2.0: Deployment-Ready Edge Infrastructure Models и скачать инструмент для определения подходящей модели периферийной инфраструктуры для вашего вычислительного комплекса.

О компании Vertiv

Компания Vertiv занимается производством оборудования, программного обеспечения, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте www.vertiv.com/ru-emea/ 

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион