Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® EXM2 обеспечит высокую производительность, надежность и эффективность оборудования

Москва, Россия [12 мая 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала новое решение Vertiv™ Liebert® EXM2. Это трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП), который обеспечивает энергоэффективность в режиме двойного преобразования на уровне  97% и до 98,8% в экономичном режиме.

Модель Liebert EXM2 может работать в одном из трёх интеллектуальных режимов, что сокращает эксплуатационные расходы и минимизирует энергозатраты. Кроме того,  Liebert EXM2 обеспечивает простую и быструю установку, а отказоустойчивый конструктив сокращает среднее время восстановления после сбоя, что позволяет быстро вернуться к работе.

Liebert EXM2 совместим с литий-ионными батареями в критических ситуациях и может сохранять работоспобность до 50 °C, что сводит к минимуму вероятность развития аварийной ситуации, связанной с перегревом. Диапазон мощности новой линейки оборудования от 100 до 250 кВА может найти применение в любой отрасли. Так, модель может применяться на производстве, в инфраструктуре железнодорожного транспорта и медицине.

Модель Liebert EXM2 также предлагает расширенные функции мониторинга, управления и диагностики с помощью 9-дюймовой сенсорной панели, которая предоставляет разные режимы поиска и методы обеспечения безопасности. Эти инструменты совместимы с Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform, SiteScan®, с ПО для мониторинга инфраструктуры платформы Trellis™, a также со сторонними системами управления аккумуляторными батареями (BMS) и инфраструктурой центров обработки данных (DCIM).

Liebert EXM2 разработан на проверенной технологической базе моделей Liebert® EXM и Liebert® NXC - ИБП высокой производительности, которые поддерживают тысячи объектов и около 1,7 ГВт критически важных нагрузок по всему миру. Новая модель удовлетворит растущую потребность в надежных и эффективных ИБП для инфраструктур средней мощности и поможет обеспечить быструю связь между облачными и периферийными ресурсами.

 «Liebert EXM2 — следующее поколение наших  ИБП. Мы всегда готовы предоставлять заказчикам новейшие технологии, которые способны еще больше повысить энергосбережение и производительность оборудования, — говорит Кайл Кипер, вице-президент глобального подразделения Vertiv по ИБП. — Сейчас мы все чаще инвестируем в исследования рынка и разработку новых технологий. Наши инженеры постоянно расширяют портфель продуктов, предлагая рынку самые современные решения».

«В Liebert EXM2 сочетаются передовые цифровые технологии и отказоустойчивость. Благодаря этому модель отличается надежностью, эффективностью, гибкостью, а также гарантирует оптимальную производительность, экономию пространства и снижение эксплуатационных издержек, — отмечает Андреа Ферро, директор глобального подразделения Vertiv по ИБП в регионе EMEA. — Система может быть установлена в различных конфигурациях: в ряд, в аппаратной комнате и даже у стены или в углу. Это позволяет заказчикам выбрать наиболее подходящее для них решение».

Получить дополнительную информацию о Liebert EXM2 и других решениях можно по ссылке Vertiv.com/SWC.

О компании Vertiv

Компания Vertiv  занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион