Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv представляет новый микро ЦОД Vertiv™ VRC-S для поддержки периферийных вычислений

мая 20, 2021

В стойку решения Vertiv™ VRC-S интегрированы PDU, ИБП, а также блок охлаждения и мониторинга инфраструктуры

Москва, Россия [20 мая 2021 г.]Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик критически важной цифровой инфраструктуры и решений для обеспечения непрерывности бизнеса, представляет высокоэффектиынй микро ЦОД Vertiv™ VRC-S. Решение доступно в регионе EMEA. В микро ЦОД Vertiv VRC-S встроены стоечный блок распределения питания (PDU), источник бесперебойного питания Vertiv™ Liebert® GXT5, сертифицированный по стандарту Energy Star 2.0, контрольные датчики и ПО для мониторинга, а также новейшая стоечная система охлаждения Vertiv™ VRC.

Микро ЦОД Vertiv VRC-S можно развернуть на периферии, например, в розничных магазинах и транспорте, а также объектах здравоохранения и легкой промышленности. Модель Vertiv VRC-S можно доставить на любую площадку и установить за короткое время. Новое мобильное приложение Vertiv XR на базе технологий дополненной реальности дает возможность пользователям в виртуальном режиме изучить все аспекты микро ЦОД Vertiv VRC-S, а также получить информацию о функциях и режимах его работы. Это приложение можно бесплатно скачать в Google Play (Android) и App Store (iOS).

Микро ЦОДы — это системы, предназначенные для развертывания на периферии сети, где требуются вычислительные ресурсы с высокой плотностью и компактностью. Сборные модульные центры обработки данных представляют собой более масштабные автономные системы, размещаемые за пределами основных объектов или в удаленных локациях. В отличие от них микро ЦОДы занимают мало места, поэтому их можно развернуть в любом офисе, клинике, магазине или в другом небольшом помещении.

Корпус Vertiv™ VRC-S устроен таким образом, что внутри стойки создается аналог горячего и холодного коридоров для эффективной вентиляции и предотвращения образования зон с перегревами. Устанавливаемый в стойку модуль охлаждения Vertiv VRC-S разработан специально для поддержки ИТ-нагрузок на периферии. Благодаря использованию регулируемых вентиляторов и компрессора система адаптирует интенсивность охлаждения к фактическому тепловыделению ИТ-оборудования, минимизируя потребление энергии. Онлайн-ИБП с двойным преобразованием Vertiv™ Liebert® GXT5 обеспечивает бесперебойное питание всех интегрированных компонентов решения, включая резервное питание для системы охлаждения мощностью 3,5 кВт, а его эффективность достигает 94 %. PDU Vertiv™ Geist™ поддерживает питание розеток и поставляется в комплекте с программным обеспечением Vertiv™ Intelligence Director для упрощения удаленного мониторинга, контроля питания, охлаждения и обслуживания системы с использованием единого IP-адреса. 

«Еще никогда процесс выбора и развертывания микро ЦОД не был таким быстрым и легким. Наше новое приложение дополненной реальности позволяет изучить решение в виртуальном режиме, — отмечает Алекс Поуп вице-президент по интегрированным стоечным решениям Vertiv в регионе EMEA. — Vertiv VRC-S — это эффективное решение с поддержкой автоматического конфигурирования. Чтобы подключение микро ЦОД к сети и базам данных стало еще более простым, в него встроены интегрированные ИБП, модули охлаждения и распределения питания и установлены средства мониторинга. Это новое предложение — важный результат реализации плана Vertiv по созданию инновационных продуктов, а также инвестиций в исследования и разработки, которые позволят  создавать все более совершенные решения для микро дата-центров».

Дополнительную информацию о микро ЦОД Vertiv VRC-S и портфеле решений Vertiv можно узнать на сайте www.Vertiv.com/WhatsTheirEdge.  

О компании Vertiv

Компания Vertiv  занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион