Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Новая продукция для развертывания ИТ-инфраструктуры на периферии, запущенная Vertiv

ноября 07, 2018

Стойки Vertiv™ VR и стоечные блоки распределения питания (сБРП) Vertiv™ Geist расширяют ассортимент технологических решений, направленных на удовлетворение потребностей сетевой периферии

Саутгемптон (Великобритания) [7 ноября 2018 г.] – Компания Vertiv представила новую продукцию, способную решать особые задачи, связанные с сетевой периферией, включая потребность в быстром развертывании, удаленный контроль и управление, а также сквозной режим обслуживания. Стойки Vertiv™ VR и сБРП Vertiv™ Geist, предназначенные для удовлетворения потребностей в развертывании сетевой периферии, теперь доступны торговым партнерам и клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (ЕБВА).

Запуск данной продукции дополнительно расширяет ассортимент периферийных решений Vertiv. Широкий выбор продуктов и услуг имеет решающее значение на периферии, где ИТ-потребности могут отличаться от объекта к объекту и постоянно развиваться. Единый партнер-поставщик комплексных инфраструктурных решений и поддержки представляет высокую ценность для организаций, которым необходимо развертывание периферии, но которые не обладают при этом необходимыми ресурсами или знаниями для реализации данной бизнес-модели.

«Мы видим, что периферия неуклонно развивается и формируется по четырем основным моделям с различными технологическими требованиями, – говорит Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi), директор Vertiv в ЕБВА. – Наш новый ассортимент обеспечивает наших торговых партнеров и клиентов широким выбором универсальных и быстро развертываемых решений в соответствии с конкретными целями и помогает им контролировать периферийные устройства».

Стойка Vertiv VR — надежное и универсальное решение, которое обеспечивает быстрое развертывание. В наличии имеется восемь стандартных размеров, конструкция рамы которых обеспечивает около 6,5 см дополнительной полезной глубины по сравнению со стойками схожих размеров для удобства монтажа и обслуживания ответственного оборудования. Стойка комплектуется разнообразными безинструментными аксессуарами для ускорения развертывания и удобства обслуживания стойки.

Новые rPDU Vertiv Geist могут быть установлены в базовые, контролируемые и коммутируемые модели, и имеются в наличии для быстрой доставки. Контролируемые и коммутируемые модели позволяют осуществлять контроль входной мощности с точностью до плюс-минус одного процента помимо стандартных показаний: силы тока, напряжения, мощности, кВтч и коэффициента мощности. Коммутируемые модели имеют множество замечательных функций, таких как возможность управления входной мощностью на каждой розетке, расширение функций контроля каждой розетки и запатентованные U-образные держатели, фиксирующие любой шнур для исключения случайного отключения. Обе модели имеют заменяемый в горячем режиме модуль связи, что обеспечивает быструю замену в полевых условиях. На все модели распространяется лучшая в отрасли 5-летняя гарантия при регистрации в течение 120 дней после приобретения. Также предлагается пакет поддержки в течение жизненного цикла Vertiv Distribution Assurance Package, который включает запуск, монтаж, ремонт или замену, ликвидацию аварийных ситуаций и другие возможности.

Дополнительная информация о стойке Vertiv VR и rPDU Vertiv Geist приводится по адресу www.VertivCo.com/OwnYourEdge-RU. Чтобы узнать больше о других предложениях Vertiv, посетите сайт www.Vertiv.com.ru.

О компании Vertiv

Vertiv объединяет аппаратное, программное обеспечение, аналитику и непрерывное обслуживание для безотказного, оптимального функционирования важных приложений клиентов и их развития в зависимости от хозяйственных потребностей. За счет широкого ассортимента продуктов и услуг, связанных с питанием, охлаждением и ИТ-инфраструктурой (от облачной среды до сетевой периферии) Vertiv решает наиболее важные задачи, с которыми сегодня сталкиваются центры обработки данных, коммуникационные сети, коммерческие и промышленные объекты. Штаб-квартира Vertiv находится в Коламбусе, Огайо (США). Компания насчитывает 20 000 сотрудников и осуществляет деятельность более чем в 130 странах. Дополнительную, актуальную информацию и последние новости Vertiv можно найти на сайте Vertiv.com.ru

Контактное лицо:
Джемма Лингхэм (Gemma Lingham)
Тел. +44 208 618-2812
Эл. почта: gemma.lingham@fhflondon.co.uk

Скачать изображение
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион