Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Новая консоль с подключением через последовательный порт от компании Vertiv для устройств на базе технологий Edge и «Интернет вещей»

мая 08, 2017

Компактная и экономичная консоль Avocent® ACS800 с возможностями удаленного доступа к ИТ-оборудованию и подключения к «Интернету вещей» для пользователей технологии Edge в розничном, образовательном и финансовом сегментах

Колумбус, шт. Огайо [8 мая 2017 г.]Сегодня компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, объявила о выпуске новой компактной консоли с подключением через последовательный порт, которая пополнит собой портфель устройств с поддержкой технологии «Интернет вещей». Эта консоль обеспечит разным сегментам рынка возможности удаленного мониторинга, управления по дополнительному каналу и подключения к «Интернету вещей», значительно превышающие возможности традиционных центров обработки данных. Технологическая платформа новой консоли Avocent® ACS800 аналогична консоли Avocent ACS8000, выпущенной осенью 2016 г. Отличиями новой консоли являются компактный форм-фактор и набор функций подключения, делающий эту консоль выгодным вложением средств. Благодаря этому новая версия станет идеальным вариантом для тех пользователей, которых прежде останавливали недостаток свободного места или ограниченность в средствах. Ограниченный выпуск консоли Avocent ACS800 запланирован на июнь. Начало глобальных поставок запланировано на III квартал этого года.

Компания Vertiv активно работает над модернизацией сетевых функций консолей с подключением через последовательный порт, результатом чего является разработка данной платформы. Обеспечение высокой доступности и удаленное управление ИТ-оборудованием остаются главными функциями новой консоли Avocent ACS800, а ее компактность и доступная цена в сочетании с новыми функциями подключения делают это решение идеальным для сегментов рынка, связанных с технологиями Edge и «Интернет вещей», включая образовательный, финансовый и розничный сегменты, где организации зачастую состоят из множества удаленных друг от друга отделений.

«Компания Vertiv уделяет большое внимание разработке продуктов для управления ИТ-оборудованием, отвечающих потребностям пользователей технологии Edge. Для удовлетворения запросов таких клиентов мы создали целую экосистему средств подключения. Мы предлагаем обширный портфель решений для самых разных сегментов, аналогов которому нет на рынке, — считает Джей Уортс (Jay Wirts), вице-президент и генеральный директор подразделения по продуктам для управления ИТ-оборудованием компании Vertiv. — Наша новая консоль Avocent ACS800 без проблем встраивается в системы распределения питания для стоек и системы бесперебойного питания и позволяет установить подключение между удаленными объектами Edge и датчиками условий окружающей среды, USB-устройствами и даже системами в других зданиях, такими как системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (ОВК) и автоматические переключатели питания (АВР). Мы смогли объединить все эти возможности в таком формате, который подходит клиентам с ограниченными средствами и площадями».

Модели Avocent ACS800 поставляются в вариантах с двумя, четырьмя или восемью последовательными портами (с поддержкой многопротокольного последовательного подключения, в том числе RS232, RS485 и RS422), четырьмя USB-портами, а также портами для датчика мониторинга условий окружающей среды и портом цифрового вывода. Сетевое подключение осуществляется через двойные порты Gigabit Ethernet и дополнительный внутренний аналоговый модем. Кроме того, доступен дополнительный внешний беспроводной модем 4G/LTE, выпускаемый Vertiv в стратегическом партнерстве с компанией Cradlepoint. Консоль Avocent ACS800 можно разместить на столе, но также можно выполнить ее установку в одном из трех доступных форматов: 1U установка в стойку, установка с креплением на стене или установка с использованием DIN-рейки.

Для получения дополнительных сведений о консоли Avocent ACS800 или о постоянно пополняющемся портфеле приложений для консолей с подключением через последовательный порт посетите веб-сайт www.VertivCo.com.

О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий портфель решений для управления энергопотреблением, теплораспределением и инфраструктурой, в том числе такие бренды, как ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Объем продаж в 2016 г. составил 4,4 млрд долл. США. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт VertivCo.com.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Имя, Игорь Ерин
Тел.: +7 915 111-7979
Эл. почта:igor.erin@VertivCo.com

 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион