Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

МЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ: ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЧТО МОДУЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ПОМОГУТ СОКРАТИТЬ ПРОСТОИ, ПРОЧТИТЕ ЭТО!


Убрать людей и повысить эксплуатационную готовность

Не стоит закрывать глаза на тот факт, что ошибки, вызванные человеческим фактором, до сих пор (да, да!) являются основной причиной простоя ИТ-оборудования центров обработки данных. И за последние 3 года эта ситуация практически не изменилась.

Некоторые скажут, что при желании на человеческий фактор можно списать все что угодно.  И это будет верно, если и отказ сервера (причина 4 % всех сбоев) относить к человеческим ошибкам, ведь серверы разрабатываются и создаются людьми.

Но если считать ошибками, вызванными человеческим фактором, такие необдуманные и непреднамеренные действия, как, например, неправильная настройка систем прецизионного кондиционирования, отключение не того кабеля, перегрузка автоматического выключателя из-за подключения слишком большого количества устройств, то картина будет совсем иная.

Уберите людей из физической среды, и преимущества проявятся незамедлительно.  Это не всегда осуществимо на практике, но все-таки это возможно.

Использование интеллектуальных модулей распределения питания (PDU) играет ключевую роль в сокращении ошибок персонала.  Разумеется, такой блок обязательно должен характеризоваться большим диапазоном допустимой температуры и низким энергопотреблением, но зато он дает пользователю преимущества в двух ключевых аспектах:

Удаленный перезапуск
в случае зависания, неисправностей, сбоев/отказа сервера или запоминающего устройства интеллектуальные модули распределения питания позволяют удаленно включать и отключать питание, что зачастую устраняет проблему.  А если установить в той же серверной стойке RMS, то возможностей для корректирующего вмешательства будет даже больше чем требуется.

Допустимая мощность
мы знаем, что в большом числе случаев причиной простоев ИТ-оборудования является перегрузка по напряжению. Измерив с помощью интеллектуального устройства потребляемую мощность на выходе, можно задать пороги предупреждения, которые будут срабатывать при резких скачках потребления электроэнергии, чтобы предотвратить выход из строя серверной стойки или ряда серверных стоек, а то и более серьезные повреждения.

Это только два простых примера того, как модули распределения питания (PDU) сокращают периоды простоя. Поэтому не стоит недооценивать PDU в качестве реальной помощи!

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион