Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Использование мудрости толпы для планирования будущего периферийных вычислений

Мартин Т. Олсен (Martin T. Olsen) •

Прогнозирование будущего технологий — задача необходимая, но оттого не менее рискованная.

Это необходимо, потому что изменение может произойти быстро, и если вы к нему не готовы, то и не заметите, как окажетесь на периферии рынка (это непреднамеренная игра слов). Но это также и рискованное дело, поскольку технологические изменения совершенно непредсказуемы.

Мудрость толпы

Вот почему может быть полезно полагаться на мнение множества специалистов для прогнозирования в сфере технологий, как сделала компания Vertiv в 2019 году, создавая отчет «Центр обработки данных — 2025: ближе к периферийным вычислениям», в котором представлено мнение более 800 специалистов со всего мира.

Этот отчет, который опирается на предыдущий опрос, проведенный в 2014 году, посвящен ряду проблем ЦОД — от возобновляемой энергии до будущих методов управления. Одно из его ключевых отличий — новые данные об ожидаемом увеличении объема периферийных вычислений в ближайшие пять лет.

Вопросы о периферии, которые задавались в ходе опроса «Центр обработки данных — 2025», были сформулированы иначе, чем вопросы на другие темы. Во время беседы обо всех прочих областях участников опроса просили сделать прогноз об отрасли в целом. А в вопросах о периферии участники делали прогноз, связанный с их сетями.

Это делает ответы на них особенно ценными.

Перед началом опроса мы не были полностью уверены в том, чего стоит ожидать от прогнозов, связанных с периферийными вычислениями. Периферийные вычисления — настолько новое направление, что они даже не упоминались в опросе «Центр обработки данных — 2025» в 2014 году.

Подтвердит ли «толпа» обоснованность внимания, которое уделяется периферийным вычислениям в прессе, или вокруг этой темы поднято слишком много шума?

Результаты опроса…

Результаты опроса не только подтвердили значительное увеличение объема периферийных вычислений, но также смогли вызвать ощущение острой потребности у организаций, которые собираются получить преимущества с помощью периферийных вычислений.

Каждый пятый участник заявил, что ожидает увеличения числа периферийных объектов, которые они будут поддерживать в течение следующих пяти лет, на 400 % или более, и более половины (53 %) заявили, что ожидают увеличения числа периферийных объектов, развитию которых они будут помогать, не менее чем на 100 %.

Это дает нам определенное представление о темпах роста, но не о масштабе. К счастью, в отчете также затронут и этот аспект.

На вопрос «Сколько вычислительных объектов поддерживает ваша организация сегодня, и сколько, как вы предполагаете, их будет к 2025 г.?» 494 квалифицированных респондента ответили, что общее количество периферийных объектов на сегодня составляет 128 233 единицы — в среднем по 260 объектов на одного участника.

Ожидается, что к 2025 году те же участники будут поддерживать в общей сложности 418 803 объекта — в среднем по 848 объектов на одного участника.

Эти «средние значения» могут быть неточными из-за участников, которые обслуживают наиболее масштабные периферийные сети и ожидают добавления нескольких тысяч объектов в ближайшие пять лет. Но если подумать о том, что эти цифры назвали менее 500 организаций, и экстраполировать данные на всю отрасль, станет понятен весь масштаб сложностей, с которыми отрасль столкнется в ближайшие пять лет.

Есть ли у нас ресурсы, технологии и передовые практики для удовлетворения растущего спроса?

Новые сценарии использования, новые решения

Ответ на этот вопрос зависит главным образом от доступности стандартизированных параметров конфигурации, которые обеспечивают быстрое развертывание без ущерба для гибкости, а также от инструментов удаленного мониторинга и управления, которые минимизируют необходимость в технической поддержке на месте.

Компания Vertiv предоставляет решение для обеих задач. Чтобы упростить и ускорить развертывание периферийной инфраструктуры, мы разделили наиболее значимые из имеющихся и недавно появившихся сценариев использования на четыре категории, что позволяет нам предоставлять стандартные конфигурации, которые можно быстро и легко адаптировать к требованиям конкретных областей применения.

Кроме того, эти решения обеспечивают ведущие в отрасли возможности аналитики и подключения при поддержке нашей глобальной сервисной организации, благодаря чему снижается нагрузка на внутренние ресурсы, связанная с управлением все более распределенными сетями.

Прогнозы увеличения объема периферийных вычислений в отчете Центр обработки данных — 2025: ближе к периферийным вычислениям могут вызвать определенную тревогу у тех, кто отвечает за эти растущие сети. Удовлетворение спроса на распределенные вычисления повлечет за собой значительные изменения в сравнительно короткие сроки.

Но этот процесс позволит получить и ряд долгожданных возможностей. Новые решения устранят большую часть затруднений, связанных с развертыванием периферийных сетей и управлением ими. Помимо этого, стоит задуматься о новых сценариях использования, которые появятся в результате увеличения объема периферийных вычислений: транспорт станет умнее, здравоохранение — более доступным, развлечения — более реалистичными и т. п.

Компания Vertiv ведет подготовку к будущему уже сегодня. А вы?

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион