Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

О чем нужно знать при выборе ИБП, и как выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса

Цифровая трансформация находится на том этапе, когда ИТ-системы и данные значат все больше для обеспечения максимальной эффективности бизнеса. Поэтому очень важно, чтобы эти системы могли функционировать даже при перебоях в подаче электроэнергии.

Именно эту задачу выполняют источники бесперебойного питания (ИБП): обеспечение резервной мощности ИТ- и других критически важных систем. При перебоях в подаче электроэнергии качественный ИБП позволит вести бизнес как обычно, без потерь данных и ценного рабочего времени.

ИБП способны дать как несколько минут резервного питания, достаточного для безопасного отключения рабочих станций и серверов или запуска резервных генераторов, до нескольких часов работы некоторого оборудования. Понимание того, как выбрать ИБП, который наилучшим образом подходит для вашей организации, неразрывно связано с тем, сколько энергии расходуют ваши ИТ- и другие критически важные системы, а также какое время простоя допустимо для каждого приложения.

В этом руководстве по покупке ИБП мы ознакомимся с основными принципами работы ИБП и критериями покупки, которые необходимо учитывать для принятия обоснованного решения для своей организации.

Определение ИБП

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает чистое, безопасное резервное питание подключенного электрооборудования. Внутренние аккумуляторы ИБП постоянно заряжаются, когда они не используются, поэтому они готовы к подаче резервного питания в случае отключения или перебоев в работе энергоснабжения. Кроме того, ИБП могут обнаруживать и компенсировать аномалии, такие как пики и проседания напряжения, временные колебания мощности, которые могут повредить компьютеры и другие электронные устройства.

Различные модели ИБП предназначены для защиты устройств, в том числе компьютеров и периферийных устройств, серверов и сетевого оборудования, а также центров обработки данных.

Оптимальное ИБП-решение с использованием аккумуляторов для вашей организации зависит от ваших конкретных требований к нагрузкам, которые необходимо защищать и допусков к простоям.

Стоимость простоя

Хотя издержки, связанные с простоями варьируются в разных отраслях, 86 % респондентов опроса Statista, проведенного в 2019 году, отмечают, что они составляет 301 000 долларов США в час или более, а более трети (34 %) заявленных простоев обходятся в 1 миллион долларов в час или более.

С этой точки зрения относительно скромные инвестиции в ИБП похожи на страховые полисы, защищающие от гораздо более дорогостоящих простоев и потерь данных.

Типы перебоев в электроснабжении, от которых защищают ИБП

ИБП защищают от простоев, вызванных различными видами перебоев в электропитании, такими как:

  • Скачки напряжения: скачки — это короткие периоды повышения напряжения, которые могут быть вызваны рядом внешних и внутренних источников:
    • Внешние: ремонтные работы на линиях, молнии и перебои, вызванные, например, снежными бурями, короткими замыканиями, падениями деревьев и проблемами на трансформаторной станции
    • Внутренние: обычные циклы перезапуска двигателей в оборудовании, систем кондиционирования воздуха и холодильных агрегатов и т. д., а также неисправность проводки
  • Снижение напряжения: ухудшение качества энергоснабжения в часы наибольшей нагрузки
  • Незапланированные перебои в подаче электроэнергии могут возникнуть в результате таких проблем, как:
    • Молния
    • Природные явления: ураганы, снежные бури, шквальные ветры и другие погодные условия
    • Коммунальные и строительные работы
    • Дорожно-транспортные происшествия
  • Плановые перебои в подаче электроэнергии:
    • Техническое обслуживание и модернизация систем энергоснабжения
    • В настоящее время в таких районах, как Калифорния, имеют место плановые прекращения энергоснабжения, чтобы предотвратить лесные пожары, которые могут быть вызваны искрами, исходящим от электрооборудования.
Покупка правильного ИБП: основные аспекты

Чтобы определить, какой аккумуляторный ИБП лучше всего подходит для вашего бизнеса, требуется ответить на ряд вопросов о том, какое оборудование необходимо защищать, о последствиях простоя этого оборудования, о том, доступен ли генератор в качестве резервного источника питания и т. д.

1. Определите нагрузку, требующую защиты с помощью ИБП и, следовательно, емкость ИБП

На первом этапе оценивается, каким ИТ- или электронным устройствам нужно резервное питание от аккумуляторов и какая мощность необходима каждому устройству, чтобы вы могли рассчитать требуемую емкость ИБП. Для начала следует учесть энергопотребление ИТ-серверов, компьютеров и рабочих станций, а также сетевого оборудования. Тем не менее, также можно учесть и другие устройства, которые имеют решающее значение для повседневной работы бизнеса, например, оборудование кассовых терминалов и системы безопасности. Оцените, какие приложения поддерживает каждый компонент, и как отказ этого приложения повлияет на вашу организацию.

Определите потребляемую мощность (в ваттах) каждого устройства, подключенного к ИБП. Ее обычно можно узнать из паспортной таблички или документации производителя.

Требуемая емкость ИБП — это сумма потребляемой мощности устройств, подключенных к ИБП.

2. Оцените требуемое время работы ИБП для критически важных устройств и приложений

Шаг 2 заключается в определении требуемого непрерывного времени работы ИБП в случае отказа питания.

Если у вас есть резервный генератор, то для безопасного запуска генератора и перехода на питание от него ИБП достаточно работать всего несколько (порядка 5) минут.

С другой стороны, основной целью может быть достаточное время работы (от 5 до 10 минут) для безопасного отключения серверов и рабочих станций, чтобы избежать потери или повреждения данных.

Кроме того, в некоторых случаях, например для сетей и доступа к Интернету (что в наше время очень важно), нужно сохранить возможность работы в течение 1-2 часов, чтобы дождаться возобновления питания.

Имейте в виду, что, в целом, чем больше оборудования вы подключаете к одному ИБП, тем меньше будет его общее время работы. Альтернативой может быть использование отдельного ИБП для определенных приложений.

3. Определите требуемое количество розеток

Сложите все устройства, которые должен поддерживать ИБП, и убедитесь, что ИБП располагает достаточным количеством розеток для удовлетворения ваших непосредственных потребностей, а также оставьте место на будущее.

Кроме того, вы можете использовать блок распределения питания (PDU) для выделения дополнительных розеток, но будьте осторожны, чтобы не перегрузить ИБП.

Некоторые модели ИБП также имеют розетки, где есть только защита от скачков напряжения. На этих розетках нет аккумуляторного питания. Убедитесь, что вы понимаете особенности ИБП, который вы покупаете, и что у него достаточно розеток с аккумуляторным питанием, чтобы удовлетворить ваши потребности.

4. Учитывайте требования к установке ИБП

ИБП бывают различного размера и форм-фактора. Модели в башенном корпусе представляют собой автономные устройства, которые устанавливают на пол, стол или полку и часто резервируют настольные компьютеры, серверы и маршрутизаторы в офисной среде.

Стоечные ИБП обычно предназначены для установки в стандартную 19-дюймовую ИТ-стойку вместе с другим ИТ-оборудованием. Стоечные ИБП различаются по размеру, а их высота измеряется количеством занимаемых вертикальных слотов в стойке. Каждое пространство называется «U» и составляет 1,75 дюйма.

ИБП с литий-ионными аккумуляторами, как правило, меньше и легче аналогичных моделей, которые используют традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы, что позволяет увеличить резервные мощности в одном и том же пространстве занимают меньше места при той же емкости.

Дополнительные возможности ИБП

ИБП могут значительно отличаться по количеству функций. Ниже приведены дополнительные общие функции, которые следует учесть в современных ИБП.

Удаленный мониторинг и управление

ИБП со встроенными сетевыми портами или поддержкой карт управления сетью (NMC) можно контролировать и управлять удаленно. Это особенно важно для ИБП, установленных в филиалах или на периферии, где ИТ-персонала на объекте очень мало или вообще нет. В этом случае централизованный ИТ-отдел или административно-хозяйственный отдел может отслеживать состояние всех ИБП и получать уведомления о таких проблемах, как необходимость замены аккумуляторов. В NMC могут быть датчики окружающей среды, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг таких условий, как температура и влажность.

Дистанционное управление розетками ИБП

На некоторых моделях ИБП розетки или группы розеток могут управляться удаленно, включая возможность мониторинга использования энергии и включения/выключения питания на отдельных розетках или их группах. Это дает возможность удаленно перезагрузить зависший сервер или сетевой коммутатор.

ЖК-панель управления

ЖК-экран на ИБП может отображать полезную информацию, такую как состояние батареи и условия питания, помогая локально управлять и контролировать ИБП.

Батареи с возможностью замены пользователем

Ни один аккумулятор не вечен, равно как и аккумулятор в ИБП. Но учитывая, что основная цель ИБП заключается в обеспечении бесперебойной работы, замена аккумулятора ИБП должна быть быстрой и удобной. Рассмотрите модели со съемной панелью, которая облегчает замену батарей пользователем вместо того, чтобы звонить специалисту по обслуживанию.

Литий-ионные аккумуляторы

Литий-ионные батареи становятся все более распространенными в ИБП, и тому есть обоснование. Их срок службы может быть в два раза дольше, чем у традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов, но при этом весят меньше и занимают меньше места. Они также поддерживают более быструю зарядку и больше циклов зарядки/разрядки. Во многих случаях снижение совокупной стоимости владения ИБП с литий-ионными аккумуляторами оправдывает их более высокую стоимость. (Чтобы узнать больше, посетите нашу страницу о литий-ионных батареях.)

Увеличенное время автономной работы от батарей

Некоторые модели ИБП поддерживают внешние аккумуляторные батареи, которые могут продлить время работы по сравнению с тем, что дают внутренние батареи ИБП, обеспечивая возможность в теории увеличить время работы критических нагрузок до нескольких часов.

Эко-режим для экономии энергии

Эко-режим ИБП экономит энергию путем обхода контуров стабилизации и/или преобразования энергии ИБП, если определяет, что входная мощность достаточно качественная.

Мы надеемся, что руководство по покупке ИБП помогло вам понять, как выбрать ИБП, который будет обслуживать вас в долгосрочной перспективе. Чтобы узнать больше о выборе оптимального ИБП-решения с аккумуляторным питанием для вашей организации, посетите https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/critical-power/unbreaktible-power-supplies-ups/.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион