Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Преимущества выбора ИБП промышленного класса

Арунангшу Чаттопадхай (Arunangshu Chattopadhyay) •

Если пандемия и заставила нас что-то осознать (или принять), это то, что технологии стали настолько важной частью повседневной жизни, что превратились скорее в необходимость, чем в роскошь. Когда мир закрылся на карантин, практически все обратились к технологиям, без которых все бы остановилось — от удаленной работы до онлайн-обучения и важных финансовых транзакций.

На протяжении всего этого времени работа многих из этих ИТ-приложений и транзакций держалась именно на центре обработки данных (ЦОД). Несомненно, ЦОД стал таким же жизненно важным, как и прочие средства обеспечения, например, газ, электроэнергия и телекоммуникации. Согласно GlobalData, доходы от эксплуатации ЦОД к концу десятилетия, как ожидается, составят 948 млрд. долларов США в связи с распространением новых архитектур для удовлетворения спроса на ИТ-услуги.

К сожалению, простои ЦОД по-прежнему являются основной причиной для беспокойства. Согласно последнему отчету Ponemon Institute, перебои в работе ЦОД все еще происходят слишком часто. Каждый оператор ЦОД знает, что любая минута простоя может стоить компании сотен тысяч долларов упущенной прибыли. Это особенно важно сейчас.

Одна из причин простоя, вполне предотвратимая с помощью превентивных мер, — это отказ системы ИБП (источника бесперебойного питания), которая обеспечивает аварийное резервное питание. Именно поэтому сегодня все больше и больше организаций выбирают ИБП промышленного класса для своих ЦОД. ИБП промышленного класса не только отличается высокой устойчивостью и надежностью, но и обеспечивает степень защиты уровня III.

В центрах обработки данных среднего размера можно успешно развертывать ИБП промышленного класса. Поскольку они являются важной частью экосистемы ЦОД и важным промежуточным звеном между ядром и периферийными ЦОД, центры обработки данных среднего размера должны иметь подходящую инфраструктуру для обеспечения доступности.

Вот несколько рекомендаций по выбору ИБП промышленного класса для центров обработки данных среднего размера:

  1. Динамический интерактивный режим: ИБП с динамическим интерактивным режимом обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для надежности. Системы с возможностью работы в динамическом интерактивном режиме могут безопасно переходить из режима высокой эффективности в режим инвертора в течение 0 миллисекунд, что обеспечивает гарантированную защиту электропитания нагрузки практически при любых перебоях в подаче электроэнергии. (Подробнее о динамическом интерактивном режиме см. здесь)
  2. Небольшая занимаемая площадь: многие центры обработки данных среднего размера находятся в офисных помещениях или зданиях с ограниченной площадью. Наличие компактного и экономящего место ИБП может дать огромные преимущества, так как высвобождает значительные площади в ЦОД.
  3. Отказоустойчивая конструкция: выбирайте ИБП с высокой отказоустойчивостью, гарантирующий непрерывную и бесперебойную работу.

Liebert EXM2 компании Vertiv — это защищенный ИБП промышленного класса, идеально подходящий для ЦОД среднего размера, производственных и медицинских объектов, а также для других областей применения, для которых доступность ИТ-инфраструктуры имеет важнейшее значение. Недавно мы объявили о выпуске Liebert EXM2 в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион