Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Корпоративное управление: правильный подход к ведению бизнеса

Мы твердо придерживаемся принципов добросовестности и нормативно-правового соответствия во всех аспектах нашего бизнеса.

Ведение бизнеса

Компания Vertiv была основана на принципах добросовестности и эффективного корпоративного управления. Кодекс деловой этики Vertiv лежит в основе этих высоких стандартов и регулирует наши отношения со всеми заинтересованными сторонами внутри компании и за ее пределами. В Кодексе, обновленном в 2021 году и опубликованном на 20 разных языках, изложены действия и модели поведения, ожидаемые от каждого сотрудника и члена совета директоров (правления) компании Vertiv по всему миру. У сотрудников есть удобный онлайн-доступ к инструкциям по сообщению о проблемах в сфере этики или о предполагаемых этических, юридических, бухгалтерских или финансовых нарушениях, которые они могут делать анонимно, не опасаясь ответных мер.

800x600-313483_313485_0.jpg

Корпоративное управление

800x600-314146_314164_0.jpg

Компания Vertiv разработала корпоративную систему управления правилами, практиками и процессами, которая позволяет регулировать и контролировать нашу деятельность в интересах акционеров, клиентов, поставщиков и партнеров. Наш совет директоров — группа опытных и разносторонних руководителей, которые несут ответственность за управление компанией и защиту интересов акционеров.

Ответственная цепочка поставок

Компания Vertiv работает с международными поставщиками. Таким образом, мы ожидаем, что наши поставщики ведут бизнес в соответствии с законом и стандартами компании Vertiv.

Кодекс поведения для поставщиков Vertiv устанавливает принципы, которых мы ожидаем от всех наших поставщиков. Он охватывает, помимо прочего, следующие темы: соблюдение применимых законов и нормативно-правовых актов, этика, борьба с коррупцией, интеллектуальная собственность, права человека и условия труда, а также охрана окружающей среды. Мы требуем, чтобы все новые поставщики подтвердили, что они ознакомились с этим кодексом и приняли его при адаптации. Кроме того, мы проводим опросы наших поставщиков, чтобы определять уровни риска нарушения прав человека и несоблюдения экологических требований.

Более подробную информацию о нашем Кодексе и политиках в отношении поставщиков можно найти здесь:

800x600-350293_350294_0.jpg

Конфиденциальность и безопасность данных

Будучи международной компанией, которая осуществляет свою деятельность в 45 странах и работает с клиентами более чем в 130 странах, Vertiv использует комплексный подход к защите данных и информации наших сотрудников, компании и клиентов.

Подробнее о наших политиках можно узнать здесь:

На практике мы применяем многоуровневый подход к безопасности, который охватывает конфиденциальность данных, кибербезопасность и безопасность продуктов.

Защита персональных данных Компания Vertiv располагает несколькими системами, которые помогают соблюдать применимые законы о конфиденциальности данных в юрисдикциях, в которых мы работаем. В нашей Политике конфиденциальности описывается, как компания Vertiv, ее дочерние и аффилированные компании могут собирать, использовать и передавать персональные данные. Кроме того, сотрудники проходят ежегодное обучение конфиденциальности данных в соответствующих регионах.

800x600-284899_284900_0.jpg

Кибербезопасность Компания Vertiv использует комплексный подход к защите информации компании и клиентов. Это многоуровневый подход к обеспечению безопасности, направленный на то, чтобы в случае отказа одной из систем защиты другая смогла бы предотвратить атаку. Наши системы соответствуют стандартам NIST 800-171 и ISO 27001. Кроме того, все сотрудники, а также многие подрядчики и консультанты ежегодно проходят обучение вопросам кибербезопасности, а в зависимости от должности в компании проводится более частое обучение.

Безопасность продуктов Наша комплексная модель защиты также распространяется на продукты и решения, которые мы предоставляем клиентам. Мы сотрудничаем с клиентами для внедрения мер безопасности при проектировании и производстве нашей продукции, чтобы обеспечивать соблюдение соответствующих стандартов безопасности, которые могут включать UL 2900-2-2 IOT и ISA/IEC 62443. Наша группа реагирования на инциденты безопасности (SIRT) оценивает, проверяет и устраняет уязвимости, о которых нам сообщают клиенты, сотрудники и другие заинтересованные стороны.

Информация для инвесторов

Мы стремимся управлять коммуникацией между нашей компанией и нашими инвесторами для обеспечения точного, своевременного и прозрачного раскрытия информации.

1600x480_GettyImages-1153153714_303575_0.jpg

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион