The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
환경: 지속 가능성에 대한 약속

Vertiv는 탄소 발자국을 줄이기 위한 접근 방식을 연구하고 고객을 위해 에너지 및 물의 효율이 좋은 제품을 개발하고 있습니다.

고객을 위한 솔루션

Vertiv는 고객과 협력하여 중요한 디지털 인프라와 관련된 복잡한 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 제품 설계, 개발, 사용 및 폐기에 주의를 기울이는 것이 중요하다고 생각합니다. Vertiv 솔루션 전략의 일환으로 세계 최고의 통신 사업자 중 하나인 Orange S.A.와 같은 고객사들이 환경 및 지속 가능성 목표를 향해 노력할 수 있도록 지원하는 제품과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. Vertiv는 에너지 또는 물 효율적인 제품, 재생 에너지 통합 또는 최적화 서비스를 통해 고객의 중요한 시설을 가동하고 운영하도록 지원하는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄이고 있습니다.

Vertiv의 열 관리 솔루션은 에너지 효율과 물 절약 분야의 선두 중 하나이며, 당사의 여러 가지 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 ENERGY STAR® 인증을 받았습니다. 당사는 또한 기존 배터리 기술보다 유지보수와 교체가 적고 오래가는 리튬 이온 배터리로 데이터 센터 UPS 시스템을 설계하는 분야에서 업계 선두를 달리고 있습니다. 뿐만 아니라, 태양 전지 패널을 전기통신망에 사용되는 전력 부하에 통합하는 데 도움이 되는 솔루션을 보유하고 있습니다. 그리고 전 세계 많은 지역에서 데이터 센터와 중요한 디지털 인프라가 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 최적화 서비스를 제공합니다.

다음은 당사의 성공적인 솔루션의 몇 가지 예입니다.

800x600-314143__314167_0.jpg
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

고객의 에너지 사용량 절감

에너지 효율은 지능형 냉각 제어와 같은 당사 솔루션의 핵심으로서, 시스템 간의 팀워크를 활성화하여 에너지 소비를 줄여줍니다. Vertiv는 IT 효율성 개선을 추진하기 위한 10단계 로드맵인 Energy Logic을 개발했습니다. 10년 이상 대중과 공유해 온 이 전략은 시설 운영자가 시스템 전반에서 에너지 사용을 줄일 수 있는 방법을 파악하는 데 도움이 됩니다.

탄소 없는 미래를 위한 준비: 탄소 기반 에너지에 대한 의존도를 줄이기 위해 Colos가 취할 수 있는 조치
800x600-314143__314167_0.jpg

수자원 관리

Vertiv는 중요 시설의 열 관리 분야를 선도해온 기업으로서, 에너지 및 물 효율 냉각 솔루션을 주도해 온 오랜 전통을 갖고 있습니다. Vertiv의 Liebert® DSE 무수 냉각 시스템은 개방형 유수 냉각 시스템과 비교할 때, 각 배치마다 연간 400만 갤런의 용수를 절약하여 2013년 출시 이래로 수십억 갤런의 용수를 전 세계적으로 절감시킨 것으로 추정됩니다.

용수 사용이 데이터 센터 비용 및 지속 가능성에 미치는 영향
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

효율적인 데이터 센터 설계

또한 에너지와 물 절감부터 하이브리드 구현에 이르기까지 고객의 목표를 지원하기 위해 데이터 센터 설계에 대해 고객과 긴밀하게 협력합니다. 당사는 또한 에너지 사용을 줄이거나 제품을 테스트하고 인증하는 것을 목표로 하는 수많은 산업 및 정부 계획에 참여합니다.

Vertiv, RISE 파트너십 프로그램에 참여하여 지속 가능한 데이터 센터 기술 개발

지속적인 운영 개선

Vertiv는 전 세계에서 운영의 탄소 발자국을 줄이기 위한 계획을 개발하고 있습니다.

Vertiv는 글로벌 운영의 지속 가능성을 발전시키고 고객과 협력하여 디지털 세상의 증가하는 요구를 충족하는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 중요한 디지털 인프라의 개발자로서 당사는 집중, 혁신 및 책임 있는 비즈니스 관행을 통해 오늘날의 가속화되는 데이터 수요를 충족시킬 것입니다.

당사는 운영의 탄소 발자국을 줄이고 기후 변화와 관련된 위험을 완화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 탄소, 에너지, 물 및 폐기물 사용량을 측정하는 시스템을 개발하고 있습니다. 동시에, Vertiv는 LED 조명부터 장비 업그레이드, 재생 에너지 구매에 이르기까지 다양한 환경 개선 계획을 실행해 왔습니다. 당사의 환경, 건강 및 안전팀(EHS)은 환경 개선과 관련하여 제조 시설에 지원과 지침을 제공하고 건강 및 안전 관행을 주도하는 데 적극적인 역할을 합니다. Vertiv 운영 체계(VOS)를 구축함으로써 모든 직원은 폐기물 감소에 관한 모범 사례에 대한 교육을 받을 수 있으며 이러한 관행을 따라야 합니다.

환경에 대한 Vertiv의 기본 원칙:
  • 당사는 해당 환경 법률 및 규정을 준수하기 위해 최선을 다합니다.
  • 당사는 에너지와 물을 보존하고 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 시설의 공정을 구현하고 장비를 업그레이드합니다.
  • 당사는 모든 관련 법률과 규정을 준수하고, 가능한 경우 자원 감축과 재활용을 통해 유해 폐기물을 줄이고 제거하기 위해 노력합니다.
  • 당사는 새로운 또는 변화하는 법률 및 규정, 오염 방지 및 폐기물 최소화 관행에 대해 직원들을 교육하기 위해 정기적인 교육을 실시합니다.
  • 당사는 이러한 원칙을 준수하기 위한 노력의 일환으로 운영을 검토합니다.

또한 당사는 공급업체가 Vertiv의 공급업체 행동 강령에 반영된 유사한 환경 원칙을 준수할 것을 기대합니다.

Vertiv의 약속은 여러 사업장에서 품질, 환경 및 안전 관리의 전 분야에 ISO 인증을 통해 뒷받침됩니다. 또한 최고 운영 책임자와 최고 법률 고문을 포함한 Vertiv의 ESG 집행 운영 위원회가 이러한 약속을 감독하고 Vertiv 이사회가 정기적으로 검토합니다.

ISO 인증

Vertiv는 제조 시설에 환경 관리 시스템을 도입하여 다음 분야에 지속적으로 집중할 수 있도록 하는 정책을 수립했습니다.

  • 공정, 제품, 솔루션 및 서비스의 품질
  • 납품과 지원 속도 및 사업 용이성
  • 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계된 운영
  • 고객, 직원, 이해관계자에게 제공되는 가치

당사는 국제표준화기구인 ISO의 세계적으로 인정된 표준에 따라 이러한 시스템을 개발했으며, 당사의 전 세계 모든 환경 및 에너지 관리 시스템에 대해 ISO 인증을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 많은 현장은 이미 다음과 같은 ISO 인증을 받았습니다.

800x600-314143__314167_0.jpg
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역