The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

新しい AI アーキテクチャ設計

NVIDIA Omniverse ブループリントの SimReady のアセットとして利用可能な NVIDIA GB300 NVL72 プラットフォーム用の、Vertiv のエネルギー効率の高い冷却および電力リファレンス アーキテクチャをダウンロードしてください。

今すぐデザインを入手

顧客のケーススタディ

Vertiv のインフラストラクチャ機能、NVIDIA のコンピューティング アーキテクチャ、Domyn の AI システムが COLOSSEUM でどのように組み合わされ、モジュール式のスケーラブルな AI インフラストラクチャを提供しているかをご覧ください。

ビデオを見る

学ぶ

AIの変革を理解する

デザイン

リファレンスデザインと技術資料をダウンロード

デプロイ

AIソリューションを探す

関与する

ソリューションを構築し、当社とつながる

情報

データセンターのビジョン:
AIと高速コンピューティングをサポートするデータセンターインフラストラクチャの進化

電子書籍

戦略的必須事項:AI トランスフォーメーションの優先順位付け

これらの基本原則で AI イノベーションを加速し、ますます複雑化する重要なデジタル インフラストラクチャのニーズに対応します。

ウェブキャスト

DCD - Vertiv冷却イノベーションデー
2025年7月15日

今すぐ登録

ウェブキャスト

DCD ブロードキャスト AI 週間


2025年7月28日~8月1日

今すぐ登録

イベント

SC25 スーパーコンピューティング
2025年11月16日~21日

今すぐ登録

記事

Vertivのデータセンター向けAI電力負荷管理ソリューション

記事を読む

リソースにアクセスしてデータセンターを変革し、専門家のガイダンスで AI の可能性を解き放ちます。

AIの必須事項と重要な課題
 

AI インフラストラクチャを最適化するための設計原則を検討し、シームレスな実装のためのロードマップに従います。

設計原則インタラクティブツール
 

レトロフィットデザインをダウンロードして、Vertivのエンドツーエンドソリューションをご覧ください。

360AI

 

新しいビルドの設計

ラック密度 ラック数 GPU 数 設計ID 冷却技術
北米 ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA) アジア
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A 気体
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A 気体
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A 気体
73kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A 液体 + 空気
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A 液体 + 空気
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A 液体 + 空気
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A 液体 + 空気
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A 液体 + 空気
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A 液体 + 空気
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A 液体 + 空気
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A 液体 + 空気
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A 液体 + 空気
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A 液体 + 空気
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A 気体
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A 気体
132kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A 液体 + 空気
132kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A 液体 + 空気
142kW 40 1152 RD027 - - 液体 + 空気
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A 液体
500kW - - RD500 RD500E RD500A 液体

レトロフィット用に最適化された設計

ラック密度 ラック数 GPU 数 設計ID 冷却技術
北米 ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA) アジア
40kW 4カ所 128 4X160R 該当なし 4X160RA 気体
70kW 1カ所 64 1L88R 1L88RE 1L88RA 液体 + 空気
80kW 1カ所 40 1X80 1X80E 1X80A 気体
100kW 1カ所 88 1L100R 1L100RE 1L100RA 液体 + 空気
100kW 4カ所 368 4L400R 該当なし 4L400RA 液体 + 空気
100kW 4カ所 368 4XL400 4XL400E 4XL400A 液体 + 空気
100kW 5カ所 460 5L500 5L500E 5L500A 液体 + 空気
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A 液体 + 空気
100kW 14 1288 14L1400E 14L1400E 14L1400A 液体 + 空気
115kW 1カ所 - 該当なし 1XL115E 該当なし 液体 + 空気
 

AI の旅を始めましょう。
パートナーになる。

はじめに

AIの大幅な進歩により、データセンターに対する需要が高まっています。Vertivの専門家パネルは、2024年以降に業界を形作る以下のトレンドについて議論しました。

DCD放送を視聴する

AIの需要の高まりにより、組織はオペレーションのオーバーホールを迫られており、AIサーバー向けの液冷や効率的なデータセンター設計など、環境に優しい技術で新しい建設や改修を導入しています。

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は発電機の使用を削減し、AIワークロードの容量、信頼性、手頃な価格を融合する独自のPower−(*モデルを構築します。

クラウドおよびコロケーションプロバイダーは需要を満たすために拡張し、エンタープライズデータセンターは投資を多様化し、モジュラーソリューションに重点を置き、レガシーシステムの寿命を延ばします。

ガートナーは、2024年に世界のクラウド支出が20.4%増加すると予測しており、CIOの80%が複雑なデータ規制の中でサイバーセキュリティへの投資を強化しています。

これらのイベントにご参加ください

2025年6月26日

Vertiv AIソリューションズライブイベント2025

今すぐ登録

2025年7月15日

Vertiv冷却イノベーションデー

今すぐ登録

2025年7月28日~8月1日

DCD - 放送 AI 週間 2025

今すぐ登録

2025年10月15日~16日

インフラ/構造サミット

今すぐ登録

2025年10月13日~16日

2025年OCPグローバルサミット


今すぐ登録

2025年11月16日~21日

SC25 スーパーコンピューティング


今すぐ登録

Leading AI chip makers partner with Vertiv

 

Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network

Vertiv and NVIDIA collaborated to develop a unique AI cooling solution for the COOLERCHIPS program and formalized our partnership when Vertiv joined the NVIDIA Partner Network. NVIDIA’s cutting-edge platforms need advanced infrastructure solutions. AI deployments can count on Vertiv’s leadership in power and cooling to keep their AI running no matter the cluster size.

Discover the future of AI with Vertiv and NVIDIA 

 

Supporting Intel’s latest generation AI accelerator

Vertiv is collaborating with Intel to provide liquid- and air-cooled solutions for the revolutionary Gaudi3 AI accelerator. Our liquid cooled solution has been tested at 160kW accelerator power using facility water from 17°C to 45°C (62.6°F to 113°F). The air-cooled solution has been tested up to 40kW of heat load that can be deployed in warm ambient air data centers up to 35°C (95°F).

Dive into the Vertiv-Intel collaboration

専門家に相談する

詳細を記入して、AI ソリューション コンサルタントからご連絡を差し上げます。

プライバシー通知に関する同意

私は、2016年EU規則第679号の条項13に定められている個人データ処理に適用されるこの個人情報保護に関する通知を受け取り、読み、以下に同意します。

業界の動向、イベント、オファー、製品ローンチに関する電子メールによる情報提供を含む、マーケティング目的での私の個人データの処理。

リクエストを処理しています。
送信を受信しました。
ご連絡いただきありがとうございます。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域