The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


再販業者を見つける

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

省エネ冷媒ポンプを活用することで、カリフォルニア・データセンターの冷却水使用量を削減

これは、1MW級のカリフォルニア・データセンターにおいて、省エネ冷媒ポンプを使用することで1年間に削減できる冷却水の量です(水冷方式と比較した場合)。

2015年、カリフォルニア州エネルギー委員会は、タイトル24の下に規定された省エネ推進の一環として、同州のデータセンターにおける、省エネ冷媒ポンプを活用したLiebert DSEシステムのフリークーリング使用を承認しました。従来、委員会の規定では、外気冷却方式および水冷方式を使った省エネのみが対象となっていました。

水を使わずに効率を高める

省エネ冷媒ポンプを活用するLiebert DSEフリークーリングシステムは、冷却水を使用せず、年間の省エネ時間を最大限に引き上げます。このシステムを採用すれば、カリフォルニア州のデータセンターでは、以下のような効率化が実現できます。

  • 1MWのデータセンターで通常使用する年間430万ガロンの冷却水使用量を削減
  • エネルギーの時間依存値を8%から10%低減
  • 冷却水処理コストと危険性を排除
  • 外気汚染のリスクを排除
  • 高度な統合制御により、保護と効率性を最大化

Vertivは、水冷方式および外気冷却方式を使用した場合と、省エネ冷媒ポンプを使用した場合との比較結果をレポートとして公開しています。

レポートを読む

関連記事

PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域