The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


再販業者を見つける

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

環境:持続可能性に対するコミットメント

Vertivは、事業活動における二酸化炭素排出量を削減するためのアプローチを研究し、お客様向けにエネルギー効率および水効率の高い製品を開発しています。

お客様のためのソリューション

Vertivは、重要なデジタルインフラに関連する複雑な問題をお客様と一緒に解決していくことをお約束します。弊社は、製品の設計、開発、使用、廃棄に配慮することが重要であると考えています。Vertivのソリューション戦略の一環として、お客様の環境と持続可能性の目標に向けた取り組みを支援する製品とサービスを提供することに重点を置いています。そのお客様には、世界をリードする通信事業者であるOrange S.A.などが含まれています。Vertivは、エネルギー効率や水効率の高い製品、再生可能エネルギーの統合、最適化サービスのいずれかを問わず、環境へのインパクトを低減させつつ、お客様の重要な施設を稼働させ続けるお手伝いをします。

Vertivの熱管理ソリューションは、エネルギー効率と節水技術に関して先端であり、弊社の無停電電源装置 (UPS)のいくつかはENERGY STAR®に適合しています。また、従来のバッテリ技術よりもメンテナンスと交換の必要性が少ない、長寿命のリチウムイオンバッテリを使用したデータセンターUPS装置の設計についても業界への提言を行っています。さらに、電気通信ネットワークで使用される電力負荷にソーラーパネルを統合するためのソリューションも用意しています。また、世界中の多くの地域で、データセンターや重要なデジタルインフラが最高のパフォーマンスを発揮できるように、最適化サービスを提供しています。

弊社のソリューションの成功例をいくつかご紹介します。

800x600-314143__314167_0.jpg
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

お客様のエネルギー使用量の削減

システム間のチームワークを可能にすることで、エネルギー消費量を削減するインテリジェントな冷却制御など、エネルギー効率は弊社のソリューションDNAの一部となっています。Vertivは、IT効率改善を推進する10段階のロードマップである 「Energy Logic」を開発しました。この戦略は、10年以上にわたって一般の人々と共有されており、施設運営者がシステム全体でエネルギー使用量を削減する方法を特定するために役立っています。

カーボンフリーの未来に備える:炭素系エネルギーへの依存を減らすためにコロケーションで実現可能な対策
800x600-314143__314167_0.jpg

水資源管理

Vertivは、重要施設における熱管理のパイオニアとして、エネルギーと水の効率的な冷却ソリューションをを推進してきました。2013年に導入されて以来、弊社の水を使用しないLiebert® DSE冷却システムはオープンループの水系システムと比較して、年間最大400万ガロンの水を節約し、今までに世界中で数十億ガロンの水を節約したと推定しています。

水の使用がデータセンターのコストと持続可能性に与える影響
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

効率的なデータセンター設計

データセンター設計に関してお客様と緊密に連携し、エネルギー削減や水の節約からハイブリッドな実装まで、お客様の目標をサポートします。また、エネルギー使用量の削減や製品の試験・認証を目的とした業界や行政の取り組みにも多く参加しています。

持続可能なデータセンター技術を開発するためのRISEパートナーシッププログラムに参加

運用の継続的な改善

Vertivは、世界各地で、弊社事業活動における二酸化炭素排出量を削減する計画を策定しています。

Vertivは、グローバル事業の持続可能性の推進に尽力し、お客様と協力して、デジタル世界の高まる需要に応えるソリューションを提供しています。弊社は、重要なデジタルインフラの開発者として、集中、イノベーション、責任あるビジネス慣行を通じて、今日の加速するデータ需要に対応します。

弊社事業活動における二酸化炭素排出量を削減し、気候変動に伴うリスクを軽減することに尽力しています。弊社は、組織全体の二酸化炭素排出量、エネルギー・水・廃棄物の使用量を測定するシステムを構築しています。同時に、VertivはLED照明から機器のアップグレード、再生可能エネルギーの購入まで、さまざまな環境改善イニシアチブを実行してきました。弊社の環境・健康・安全(EHS)チームは、環境改善や安全衛生の実践に関するサポートとガイダンスを製造施設に提供する上で積極的な役割を担っています。Vertivオペレーティングシステム(VOS)の展開を通じて、すべての従業員は廃棄物削減に関するベストプラクティスのトレーニングを受けることができ、これらのプラクティスに従うことが求められています。

環境に関するVertivの指針:
  • 弊社は、適用される環境法規制の遵守に努めています
  • また、エネルギーと水を節約し、温室効果ガスの排出を削減するために、施設にプロセスを導入し、設備をアップグレードしています。
  • 弊社は、可能な限り、資源削減とリサイクルを通じて有害廃棄物を削減し、排除するよう努めています。
  • 弊社は、新しい、または変化する法規制、汚染防止、廃棄物を最小化する方法について、従業員を教育するためのトレーニングを定期的に実施しています。
  • 弊社は、これらの原則の遵守に向けた取り組みの一環として、業務の見直しを行っています。

また、弊社のサプライヤーに対しても、Vertivのサプライヤー行動規範に記載されている同様の環境原則を遵守することを求めています。

Vertivのコミットメントは、多くの拠点で、品質、環境、および安全管理の分野にわたりISO認証に支えられています。さらに、このコミットメントは、最高執行責任者や最高法務顧問を含むVertivのESG執行運営委員会によって監督され、Vertivの取締役会によって定期的に審査されます。

ISO認証

Vertivは、製造施設に環境管理システムを導入し、以下の分野に継続的に焦点を当てることを促す方針を定めています。

  • プロセス、製品、ソリューション、およびサービスの品質
  • 迅速な供給やサポート、ビジネスのしやすさ
  • 環境への影響を最小限に抑えるように設計された事業
  • お客様、従業員、関係者に提供する価値

弊社は、国際標準化機構(ISO)の世界的に認められた基準に沿ってこれらのシステムを開発し、世界中の環境およびエネルギー管理システムすべてにおけるISO認証取得を目指しています。

弊社の施設の多くは、すでに以下のISO認証を受けています。

800x600-314143__314167_0.jpg
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域