Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

La topologia di UPS attualmente più usata nel settore è quella a conversione doppia. Tuttavia, la maggior parte dei fornitori di UPS ha introdotto la modalità ECO per incrementare ulteriormente i livelli di efficienza. In questo documento, analizzeremo i risvolti negativi delle varie modalità ECO, per poi evidenziare ulteriormente gli elementi di cui tener conto nel loro utilizzo.

I sistemi UPS di Vertiv™ hanno introdotto sul mercato nuovi modi per migliorare l’efficienza e si sono rivelati la soluzione UPS d’eccellenza per i data center che puntano al PUE più basso possibile pur mantenendo i massimi livelli di disponibilità.

La modalità dinamica online è la modalità di funzionamento ad alta efficienza più recente offerta da Vertiv con Liebert® Trinergy™ Cube e Liebert EXL S1. Un sistema UPS dotato di modalità online dinamica offre un’efficienza operativa fino al 99% senza sacrifici in termini di affidabilità. In questa modalità, infatti, l’inverter può immediatamente assumere il carico e mantenere la tensione in uscita nei limiti della specifica IEC 62040 Classe 1.

I Large Power Offering Manager Valerio Zerillo e Stephen Major presentano una strada verso la massima efficienza energetica senza sacrifici in termini di disponibilità del carico.

Scarica il white paper Guarda il video sulla modalità dinamica online
Login dei partner

Lingua & Ubicazione