Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

More than a third of U.S. data center managers are using colocation for cloud services, a growing opportunity for colocation providers to meet customer needs and differentiate their services.

IT capacity is being deployed in many ways, with deployments becoming increasingly diverse and complex.Colocation providers must build and scale to support a variety of deployments.

Vertiv conducted an online survey of 226 U.S. enterprise data center managers regarding their use of colocation services and their future needs for services. Respondents indicated that future IT application deployments will become more diverse and complex and that they seek colocation providers that can quickly scale capacity when needed, provide edge connectivity and offer price transparency.

  • 65% of respondents said that their organizations are using colocation data centers or will use them over the next two years

  • 57% will increase their use of colocation in the next 12 months

  • 64% of colocation users have been using these services for less than five years

  • Improving capacity scalability is the number one reason customers move to colocation, followed by edge connectivity

View The Report

Articoli correlati

Visit the Colocation Exchange Image

Argomenti degli articoli

Visit the Colocation Exchange
Login dei partner

Lingua & Ubicazione