Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Tech Insurer Relies on Services from Vertiv Partner for Call Center Continuity

aprile 14, 2021

Background

Headquartered in the United States, many of this company’s customers are serviced through a network of 32 call centers, which represent a major source of revenue for the organization. Consumers pay to have their devices protected and call this insurance and service provider whenever they experience a problem or technical issue. As a result, uptime in the company's data centers and call center facilities is critical to the success of its support-oriented business model.

Results:

  • 20% increase in UPS efficiency
  • Peace of mind with a guaranteed two-hour service response time if needed
  • Advantageous pricing to support business expansion
  • Competitive advantage due to technical knowledge transfer that creates a more informed workforce

 

Case Summary
Location:​

Nashville, Tennessee

Critical Need:

Heavily reliant on call center availability, this provider of insurance and services related to cell phones, consumer electronics, and home appliances needed an infrastructure service partner to help ensure power system protection.

Vertiv Solution:
  • Vertiv services
  • Liebert® EXL S1 and EXM UPS systems
  • Vertiv™ Geist™ monitored rack power distribution units
  • Liebert® XD, DS and DataMate thermal management systems
Download the Case Study

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione