Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Configuración de cookies
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
For more information on which cookies we use, click here.
- Acerca de
- Noticias y perspectivas
- Bienvenido al Blog de Vertiv
- Serie de blogs del Control Vertiv™ NetSure™
Serie de blogs del Control Vertiv™ NetSure™
Un control preciso de las aplicaciones de energía de CD en su moderno sitio de comunicaciones es esencial para una estrategia de ahorros energéticos que beneficie tanto al medio ambiente como a sus resultados.
La gestión de la ola de calor 5G a través de la climatización inteligente
September 21, 2022
Intelligent load management offers several benefits and helps simplify the management of site loads and allows a clear picture of it.
Leer más
¿Está dando seguimiento al consumo energético con una gestión inteligente de la carga?
Julio 12, 2022
La gestión inteligente de la carga ofrece muchos beneficios, ayuda a simplificar la gestión de las cargas del sitio y permite una visión clara de esta.
Leer más
Eco-Mode™ es una herramienta infrautilizada
Junio 20, 2022
Eco-Mode™ es una de las herramientas más infrautilizadas que puede reducir las emisiones de carbono y el consumo energético de la infraestructura.
Leer más
Los iones de litio en las telecomunicaciones: consideraciones para los operadores
Abril 29, 2022
La demanda de telecomunicaciones aumentó durante la pandemia y, por lo tanto, estas necesitan un respaldo con baterías de alto rendimiento para alimentar las operaciones y las necesidades de los usuarios.
Leer más
El crecimiento de las redes pone de relevancia la seguridad de la infraestructura
Marzo 24, 2022
Las características de seguridad del NetSure NCU incluyen protocolos HTTPS, SNMPv3 y autenticación de usuarios por RADIUS para mantener su infraestructura de red protegida. En este articulo analizamos algunas de las características de seguridad presentes en el NetSure NCU, las cuales han sido diseñadas para ofrecer información y visibilidad continuas mientras mantiene su infraestructura de red protegida.
Leer más
“Peak Shifting” y “Peak Shaving” en detalle
Marzo 16, 2022
“Peak Shifting” y “Peak Shaving” son dos términos diferentes, pero muchas personas los utilizan como sinónimos. Les explicaremos la diferencia entre ambos.
Leer más