Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Los productos, diseñados para aplicaciones más pequeñas y con cargas de calor más bajas, ofrecen ahorros de energía significativos al tiempo que mantienen una gestión de refrigeración óptima

Miami, FL. [9 de setiembre de 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica, anunció hoy el lanzamiento en América Latina de sus sistemas de enfriamiento en rack Vertiv™ VRC de 3.5 KW y su sistema de enfriamiento en fila Liebert® CRV de 10 kW, diseñados para las aplicaciones en el borde de la red y espacios pequeños. Los productos también se encuentran disponibles en América del Norte, Europa, Medio Oriente y África.

“Estamos permanentemente innovando con soluciones tecnológicas que brinden continuidad operativa a nuestros clientes. Nuestra oferta de gestión térmica ampliada proporciona una capacidad variable real que permite gestionar el control de la temperatura y el flujo de aire automáticamente, regulados de acuerdo con la necesidad exacta de eliminación del calor a medida que varía. La clave del ahorro está en adaptar la refrigeración de forma precisa al comportamiento de la carga”, señaló César Linares, Thermal Management & Software Offering Manager, Vertiv LATAM.

Estos productos están diseñados para aplicaciones de baja capacidad, comúnmente denominadas en el borde de la red, y pueden ofrecer importantes ahorros de energía sobre otros métodos de enfriamiento, ya que se adaptan a la carga del equipo, evitando un consumo innecesario de energía y contribuyendo también a reducir su huella de carbono. El Vertiv VRC compacto está diseñado para caber en un gabinete estándar de 19 pulgadas, mientras que el Liebert CRV se instala entre los racks de equipos. Además, ambos productos tienen pantallas amigables para la configuración y el monitoreo de datos local. También pueden ser monitoreados remotamente a través de sus tarjetas de red.

El Liebert CRV viene con una fuente de alimentación dual integrada que permite incrementar el nivel de disponibilidad y confiabilidad del equipo. También puede monitorear la temperatura de entrada de los racks con hasta 10 sensores remotos opcionales, lo que hace que se ajuste automáticamente la cantidad de aire frío que emite.

“Con este lanzamiento estamos ampliando nuestro portafolio LATAM, ofreciendo características en equipos de baja capacidad, que antes solo se encontraban en equipos de media y alta capacidad, atendiendo la creciente demanda de este tipo de productos debido al mayor uso de herramientas digitales y al borde de la red”, destacó César Linares. “El aumento de transacciones, capacitaciones en línea y otras funciones digitales, a menudo se llevan a cabo a través de la red, y esto requiere de un sistema de climatización compacto que mantenga en funcionamiento todos los equipos que hacen posible dichas actividades”.

Algunos ejemplos donde se pueden utilizar estos equipos son las salas de datos o informática de oficinas bancarias, salas de datos o informática de facultades académicas, salas de informática de empresas corporativas, oficinas descentralizadas de ministerios y entidades gubernamentales, salas de datos de plantas industriales, tanto para informática como para control, entre otros.

El Vertiv™ VRC y Liebert® CRV son parte de la serie global de equipos, lo que significa que tienen una apariencia similar para todos los mercados en los que se encuentra disponible, se fabrican bajo el mismo estándar y las mismas características técnicas. Los cambios incluyen certificaciones, voltajes y frecuencia de operación de acuerdo con el país en donde se van a instalar y operar.

Para obtener más información sobre el sistema de climatización en rack Vertiv™ VRC y el sistema de enfriamiento en fila Liebert® CRV visite Vertiv.com o en las redes sociales: FacebookLinkedIn, Instagram y Twitter.

 

Sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales de la actualidad, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.

 

Declaraciones anticipadas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE.UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a otros documentos presentados por Vertiv ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que incluyen el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K/A y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q para una discusión de estos y otros factores de riesgo importantes con respecto a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación, y renuncia expresamente a cualquier obligación de este tipo, de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

 

CONTACTO

Ivis C. Fernandez
T +1.305.335.5883
E: ivis@fusioncomminc.com

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación