Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

Geist™

確保資料中心可用性和業務連續性的所需條件是電源鏈中的最後一個連結(機架配電單元,rPDU)按預計的操作,以支持電源、冷卻、監控和整體資料中心基礎設施管理(DCIM)這些領域的動態操作。

基本型 rPDU

一台基本型機架 PDU 可解決的問題:

在選擇一台基本型 rPDU 後,您的思緒將獲得平靜,因為確信您可以安然可靠地將電力分配到網路機架或機櫃中的關鍵 IT 設備上,並且能夠在未來隨著業務需求的變化進行技術升級。

一台基本型機架 PDU 讓您能夠:

  • 安然可靠地將電力分配到網路機架或機櫃中的關鍵 IT 設備上
  • 擁有十足信心 rPDU 可正常發揮設計的功能,這來自它 100% 可靠度及良率測試
  • 建立不需要完全更換 rPDU 的升級路徑

計量式 rPDU

一台計量式機架 PDU 可解決的問題:

在部署或移動關鍵 IT 設備情況下移除過載的風險,這是因為一台計量式機架 PDU,它在當地顯示器上提供電力的使用資訊,除了可靠的電力分配外,還提供更好的容量管理。

一台計量式機架 PDU 讓您能夠:

  • 改善可靠度及能源效率
  • 查看實時電力使用資訊下降到階段和電路級別
  • 避免過載所引起的停機時間

監控式 rPDU

一台監控式機架 PDU 可解決的問題:

對資料中心的電力使用進行單元級和/或插座級的監視(本地和遠端均可存取),可以對能源使用趨勢和其他積極的電力管理活動進行監控,這對於最大化正常運作時間至關重要。

一台監控式機架 PDU 讓您能夠:

  • 監控關鍵的電力使用資訊來評估能源使用趨勢並最大化正常運作時間
  • 透過安全的使用者介面快速存取 rPDU 的關鍵操作參數
  • 在發生使用者指定的閾值因為電子郵件、SMS 和 SNMP 的陷阱而被突破時,接收警告和警報通知

開關式 rPDU

一台開關式機架 PDU 可解決的問題:

取得額外的控制並且使用開關,更好地預防停機時間 rPDU 提供了對綜合電力使用資料的本地和遠端存取,並增加了遠端控制每個插座供電的功能。

一台開關式機架 PDU 讓您能夠:

  • 遠端開啟、關閉或重啟每個電源插座的電源,使無反應的 IT 設備進入電力循環
  • 設定電源時序延時,定義連接設備的上、下電源順序,避免電路過載
  • 監控關鍵電力使用情況資料,並在違反使用者指定的閾值時接收警告和警報

SwitchAir

一台 SwitchAir 可解決的問題:

透過將冷空氣引導到網路交換器、負載平衡器和路由器所在位置機架的頂部和後部,您將降低較高的進氣溫度,並消除由過熱的交換器引起的故障威脅。

一台 SwitchAir 讓您能夠:

  • 引導冷空氣到交換器進氣口
  • 將熱廢氣排除在交換器進氣口之外
  • 避免網路交換器過熱 引起的 設備故障

環境監控

一台環境監控及感測器可解決的問題:

有了環境監控器,您可以收到有關不利條件的警告,例如溫度、濕度和濕氣上升,對關鍵任務設備造成威脅,並隨後採取必要措施以保持最佳操作和正常運作時間。

環境監控及感測器讓您能夠:

  • 從安全的網路介面,密切關注遠端的環境條件
  • 利用使用中的感測器或連接外部感測器來監控溫度、煙霧、漏水、門位置等
  • 透過電子郵件、SMS 或 SNMP 陷阱,接收針對異常環境條件的警告

支援連結

我們提供協助。為您的 Geist 產品下載最新的軟體與韌體;取得產品合規、保固以及維修的正確支援;或是諮詢 Geist 專業人士以取得快速的解答。

進一步閱讀

案例

我們的成功案例

2019年10月1日 詳閱更多
文章話題
應用指導
2019年10月1日
型錄
產品資料
2019年10月1日

選擇您的國家/區域和語言