Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

Vertiv 和 EdgeConneX:建立靈活、可擴展且無所不在的邊緣機會

兩家公司的資深主管最近都達成要求,分享交付以客為尊的邊緣基礎設施的關鍵要求。

圍繞邊緣計算的炒作是有的,但邊緣運算卻是真實的。Vertiv 和 EdgeConneX 都堅信其現有和未來的潛力。

Vertiv 是關鍵基礎設施的專家,而 EdgeConneX 是定義和建構網路邊緣的先驅,自 2014 年以來,已在三大洲(北美、南美和歐洲)合作開發數十項專案。

合作專案範圍從支援芝加哥、都柏林和阿姆斯特丹超大規模雲端部署,到多個從西雅圖到邁阿密的東部到西部,以及從多倫多到布宜諾斯艾利斯的北部到南部的網路邊緣站點。

隨著全球資料中心需求的迅速增長即時關鍵基礎設施供應鏈已成為關鍵成功因素。Vertiv 的全球覆蓋面以及快速交付基礎設施的能力,,也是 EdgeConneX 擴展的關鍵推動因素。例如,Vertiv 的預製模組化 (PFM) 資料中心設計「隨插即用」方法可以將開機和試運轉的時間縮短到數天,而不是數星期或數月。

Vertiv 的總裁 EMEA Giordano Albertazzi 在最近的 DataCloud 全球大會上與 EdgeConneX 的 CMO Phillip Marangella 見面,討論公司在滿足當前和未來邊緣資料中心需求方面所面臨的挑戰和機會。

Giordano:本大會的標題是「重新架構以客為尊的網際網路」。這對您有何意義,對 EdgeConneX 有何意義?您是如何看待它的發展?

Vertiv EMEA Giordano Albertazzi 總裁

600x600-GiordanoEdgeConneX-hd_272216_1.jpg
Phillip:我們長期以來一直是合作夥伴,你們對我們的成功至關重要。但一切都是為了我們的客戶:協助服務供應商為客戶提供更貼近終端用戶的服務。它可能是超大規模部署,也可能是非常小的邊緣需求。在 Vertiv,我們取得的許多成功讓我們可以靈活地在整個資料中心規模間支援這些不同的客戶需求;並隨著客戶需求的增長和發展,最後,我們可以非常迅速地進入世界上任何一個市場。在美國,我們 24 個月建造 23 個資料中心;在南美洲,我們目前正在布宜諾斯艾利斯和聖地牙哥或歐洲擴建;在歐洲,我們又在阿姆斯特丹和都柏林部署了大型專用資料中心。

Giordano:當談到新的邊緣容量時,客戶的需求會如何變化?

Phillip:我們的有些客戶是世界上要求最高的超大規模廠商和服務供應商。目前的需求與機器學習、AI、自動駕駛車輛、遊戲的未來需求相結合,對目前的網際網路基礎設施造成重大負擔。因此,由於邊緣生成的大量和各種資料導致了巨大的瓶頸,需要重新架構網際網路和更分散、無中心式網絡,其中包括本地、邊緣互連功能。擁有從核心到邊緣及更深入的整合方案,協助消除這些瓶頸的靈活性至關重要。

Giordano:您認為未來三到五年極端邊緣(或 MicroEdge)的發展程度如何?

Phillip:極端邊緣周圍有許多干擾。當您在談論極端邊緣時,您正在討論單一次都會中的多個極小型資料中心。我認為這些需求的用例還遠不止這些,但如果客戶希望我們這樣做,我們今天就有能力這樣做。實際上,EdgeConneX 開始在主要的都會建築中建造小型 MicroEdge 資料中心,這是我們的傳統,而我們今天在北美擁有 220 個資料中心。但是,當您談論目前和未來的邊緣工作負載 – OTT 內容、雲端、遊戲、IoT、自動駕駛車輛 (AI) – 您需要一個本地互連點,協助路由流量,無論其是否需要留在邊緣或傳輸回核心,反之亦然。就我個人而言,我認為 MicroEdge 仍需兩三年至五年才能發展成熟。

Giordano:所以,看來近期機會仍然是Tier2 資料中心市場?

EdgeConneX 行銷長 Phillip Marangella

Philip Marangela EdgeConnex
Phillip:是的,我會舉一個在美國的例子。洛杉磯一直都是鳳凰城的市場。我們與 Comcast 和其他內容服務提供商合作,在當地為 Phoenix 提供服務,在回程成本方面節省了大量費用,並提升了顧客傳遞的內容品質。因此,如果看一下供應商對資料中心容量的大部分投資,就會發現全球超過 80% 的資料中心容量投資發生在全球 20 個最大的市場。然而,絕大多數人員、企業和 GDP 都發生在或居住在前 20 大市場之外,因此我們非常需要將內容、遊戲、雲端、應用程式和資料更接近全球其他市場的最終用戶。

Giordano:我們對此完全同意,並在歐洲的二級市場看到許多機會…

Phillip:讓我們談談歐洲,這不僅是那些 FLAP 市場 – 法蘭克福、倫敦、阿姆斯特丹和巴黎。我們看到西班牙、瑞士和德國各地需求巨大:慕尼黑、杜塞道夫和漢堡。不管是 GDPR,還是從鄰近的角度使服務更接近最終用戶的其他用例,我們都看到了大量的需求。正如我在開始時所說的那樣,具有靈活性,具有擴展能力和無處不在性,因此在全球任何市場都有一個一致的解決方案。我們一起合作很久的原因,就是有能力解開這三個核心要素。

Philip: 我向問一下 Giordano,Vertiv 如何將重點放在這三項彈性、可擴展性和普及性的核心要素上?

Giordano: 我們明白,在市場上,當像 EdgeConneX 這樣的公司做出技術選擇時,長期下注總是很難。因此,身為供應商,我們需要有能力在您需要的時間和地點部署,快速(在幾個月後),並且盡可能減少現場整合的方案。在過去幾年中,我們大量投入並提升了有關模組化方案的專業知識。而這些模組化解決方案從容器化設計到零散動力解決方案,都涵蓋了基本的磚層和砂層外殼,在許可周期中可以更快速地進行,這可能給我們的客戶帶來痛苦。我很自豪地說,我們在這一領域處於領先地位,但這也要歸功於與 EdgeConneX 這樣的客戶合作的經驗。

更多有關 Vertiv 和 EdgeConneX 如何提供創新邊緣部署的資訊,請查看 DCD Webcast:高速部署:滿足日益增長的託管和邊緣基礎設施需求

歡迎訂閱我們的部落格,以掌握最新趨勢、科技與消息。

相關洞察

選擇您的國家/區域和語言