Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Lityum-İyon akülere sahip KGK; edge, dağıtık BT uygulamaları ve veri merkezlerinde kritik ekipmanlara güç koruması sunar. Kurşun asit akülere göre 2-3 kat daha uzun süre dayanırlar, bu da daha az akü değişimi ve daha düşük işçilik maliyeti sağlar. Daha küçük boyut ve daha düşük ağırlıkla, KGK sistemleri için lityum-iyon aküler alandan tasarruf sağlar, konum esnekliğini artırır ve sınırlı zemin ağırlığı eşiklerini ele alır.

Lityum-İyon aküler
VRLA akülerden daha mı iyidir?
Lityum-İyon aküler
güvenli midir?
Lityum-İyon KGK
seçerken nelere dikkat edilmeli?

Lityum İyon KGK Akünün VRLA’ya Göre Avantajları

Daha Düşük Toplam Sahip Olma
Maliyeti (TCO)

  • Kullanım ömrü boyunca %50’ye kadar tasarruf

Daha Küçük ve Daha Hafif

  • Kurulumu daha kolay
  • Kurulum esnekliği
  • Aynı alanda daha fazla çalışma süresi

Daha uzun kullanım ömrü

  • 8-10 yıl veya daha uzun süre dayanır
  • Daha az yenisiyle değiştirme gerektirir veya hiç gerektirmez
  • Bozulma olmadan daha yüksek sıcaklıklara dayanır

Daha Uzun Çalışma Süresi

  • Tam şarj için 4 saatten az

Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center

Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS

Read more here

Sıkça Sorulan Sorular

S1. Farklı lityum iyon akü türleri var mı?

C1. Evet. Birkaçını saymak gerekirse, lityum kobalt oksit (LCO), lityum demir fosfat (LFP), lityum iyon mangan oksit (LMO) ve lityum nikel mangan oksit (NMC) kimyaları vardır. Tasarımcılarımız performans ve güvenlik parametreleri göz önüne alındığında LFP ve LMO’yu tercih etmektedir. Bunlar, büyük otomotiv üreticileri tarafından elektrikli arabalarda kullanılan teknolojilerle aynıdır.

Daha Fazla GösterDaha Az Göster

Vertiv Lityum İyon KGK

Vertiv müşterileri, 2011 yılından beri şirketin Lityum-İyon aküleri KGK sistemleriyle kullanma deneyiminden yararlanıyor. Kritik koruma için ihtiyaç duyulan pek çok ilgili çözüm ve hizmetle birlikte kapsamlı bir portföye sahip olan lider bir KGK/güç sistemleri sağlayıcısı olarak, ihtiyaçlarınızı değerlendirmenize yardımcı olmak için benzersiz niteliklere sahip olduğumuzu hissediyoruz.

BURADA YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ

Lityum İyon Servisleri

VRLA akülere göre daha az bakım gerekmesine rağmen, Lityum İyon aküler, akü sisteminin ömrü boyunca uygun inceleme ve bakım gerektirir. Vertiv, optimum performans sağlamak için KGK Lityum-İyon Akü için özelleştirilmiş yerinde ve uzaktan izleme sunar.

Power Assurance Package hakkında buradan daha fazla bilgi edinin

Üç Faz KGK Vertiv HPL Lityum İyon Akü Kabini

Videoyu Şimdi İzleyin

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon