Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, BT varlıklarının hızlı, sorunsuz ve yüksek güvenlikli uzaktan yönetimini sağlıyor

İstanbul,Türkiye [15 Eylül 2021] Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT), veri merkezinin sürekli değişen gereksinimlerini karşılayan yeni nesil bir BT yönetim platformu olan Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem’i tanıttı. Avocent ADX Ecosystem, günümüzün daha karmaşık, hibrit ağ mimarileri ve uzak iş gücünün taleplerini karşılamak için tasarlanmış bir cihaz ve yazılım yapı taşı olarak dikkat çekiyor. Platform, şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde satışa sunuluyor.

Müşterilerin yıllardır güvendiği Avocent temeli ve düşünce liderliği üzerine inşa edilen yeni Avocent ADX Ecosystem, kurumsal, uç, bulut ve ortak yerleşim ortamlarında kullanım için tasarlandı. Platform, gelişmiş mühendislik ve tasarımla, video düzenleme ve diğer yüksek çözünürlüklü akış uygulamalarının gerektirdiği gibi çalışanların verilere hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişmesine ve bunları kontrol etmesine izin vererek güvenli ve sağlam bir uzaktan çalışma deneyimini destekliyor. Avocent ADX Ecosystem, piyasadaki en kapsamlı BT cihazları yönetimine sahip tek bir cihazdan en hızlı ve en zengin özelliklere sahip 4K KVM’yi içeriyor.

Avocent ADX Ecosystem, BT cihazlarının uçtan uca hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir dağıtımlarını sağlarken, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu açık standartlar, platformlar ve API’lerle ortak bir mimari üzerine kurulu. Avocent ADX Ecosystem, Resfish özellikli cihazlarla iletişimi daha da geliştirmek için Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknolojiler Avocent ADX’in dağıtılmış ve hibrit mimarilerin uzaktan yönetiminin önündeki en kalıcı engelleri aşmasını sağlarken sistemleri ağ büyümesine uygun ölçeklendiriyor, belirlenmiş kullanıcılar için güvenli erişim sunuyor ve USB-C konektörleri de dahil olmak üzere modern teknolojilere uygun yüksek çözünürlüklü video özellikleri sağlıyor.

IDC Veri Merkezi ve Destek Hizmetleri Program Başkan Yardımcısı Rob Brothers, “Son iki yılda uzaktan çalışma ve sistem yönetimi önemli ölçüde genişlerken  Edge’den kurumlara, buluttan sunucu bulundurma merkezlerine müşteriler, sistemlere güvenli bir şekilde erişmenin daha sağlam bir yolunu arıyor” diyor ve ekliyor: “Vertiv, yeni Avocent ADX platformuyla bu ölçeklenebilir ihtiyaçları karşılıyor.”

Vertiv BT Sistemleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Angie McMillen, “Büyüklüğü fark etmeksizin tüm veri merkezleri, AI, IoT, 5G ve diğer veri yoğun teknolojilerin hızla genişleyen kullanımları nedeniyle daha karmaşık hale geliyor. Ayrıca, BT platformları geleneksel veri merkezinin dışında daha fazla yerde bulunuyor ve BT yönetim platformunun bu yeni zorluklarla başa çıkması için gelişmesi ve yeni nesil uygulamalar için daha güvenli, sağlam ve kullanışlı hale gelmesi gerekiyor” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Vertiv’in inovasyona ve müşteri zorluklarına odaklanması, sunucular, uzak sensörler ve kesintisiz güç kaynağı sistemleri dahil olmak üzere BT cihazlarının ve altyapısının verimli, hızlı ve sofistike kontrolünü sağlamak için modern ve açık mimarilerden yararlanan Avocent® ADX Ecosysystem’in geliştirilmesine yol açtı.”

The Avocent ADX Ecosystem daha güçlü bir kullanıcı deneyimi için her biri bağımsız olarak ya da birlikte dağıtılabilen birkaç ayrı bileşen içeriyor. Platform, sanal ve fiziksel BT altyapısının güvenli ve verimli yönetimini ve kullanımını sunarken aynı anda 100 veya daha fazla kullanıcı için hem KVM hem seri oturumları yönetiyor. Raf yöneticisi, çeşitli cihazlar için esnek bir şekilde IP konsolidasyonu ve ayrıca ölçeklenebilirliğe giden bir yol sağlıyor, rekabetçi standartlara ve 4K KVM’ye kıyasla uzak 4K KVM, üretkenliği artırıyor ve daha yüksek hızlarda, daha yüksek bant genişliğiyle çalışıyor. 

Sistem, sektöre yeni bir standart getirecek verimlilik ve güvenlikle çalışırken özellikle ölçek ve büyümenin ortak zorluklar olduğu uç dağıtımlar için oldukça verimli bir performans ortaya koyuyor.

Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu: Kurumsal ve uç noktada sanal ve fiziksel BT altyapısının yönetimini, kontrolünü, güvenliğini ve otomasyonunu basitleştiriyor. Hizmet işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetiyor.

Avocent® ADX RM1048P Raf Yöneticisi:  Raftaki çeşitli BT cihazlarını bağlıyor, yönetiyor ve Avocent ADX MP1000 ile ya da Avocent ADX MP1000 olmadan dağıtabiliyor. Rafa daha fazla ekipman eklendikçe IP eksikliklerini azaltmak için IP adreslerini birleştiriyor. Raftaki kablo sayısını azaltmak için Ethernet üzerinden güç (PoE) kullanıyor.

Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Anahtarı:  Vertiv™ KVM portföyüne yapılan bu yeni ekleme, tek bir oturumda 100’den fazla kullanıcıyı ve 48 benzersiz hedefi barındırabiliyor, 4K video ve yüksek hızlı performans (Yukarı bağlantıda 20 GB) sağlayarak gerçek zamanlı uzak cihaz ve veri yönetimi sağlıyor. Her anahtar daha kısa kablo uzunluklarına sahip USB-C konektörleriyle donatılmış durumda. Po Eve IP konsolidasyonuyla kablo gereksinimleri önemli ölçüde azalıyor.

Avocent® ADX Ecosystem ve Vertiv’in diğer BT yönetimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com’u ziyaret edin.

Vertiv Hakkında


Vertiv müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli çalışmasını, optimum performans göstermesini ve iş ihtiyaçlarıyla birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analiz ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezleri, iletişim ağları ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Merkezi ABD'nin Ohio eyaletinde, Columbus'ta bulunan Vertiv, yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam ediyor ve 130’dan fazla ülkede iş yapıyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haber ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edin.

İleriye Yönelik Açıklamalar


Bu açıklama, 1995 Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasası, Menkul Kıymetler Yasası Bölüm 27 ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası Bölüm 21E anlamında ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu açıklamalar sadece bir tahmindir. Gerçek olaylar ya da sonuçlar, burada öne sürülen ileriye yönelik ifadelerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunlar, Vertiv ve operasyonlarıyla ilgili diğer önemli risk faktörlerinin tartışılması için Form 10-K/A hakkındaki en son Yıllık Rapor ve Form 10-Q ile ilgili sonraki Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki dosyalarına yönlendirilir. Vertiv, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle ileriye yönelik beyanlarını güncelleme veya değiştirmekle yükümlü değildir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.

BASIN İLETİŞİMİ:

PİAR İLETİŞİM
Büşra Mıhçı
busra.mihci@piariletisim.com
0539 512 61 11

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon