Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Стоечные блоки распределения питания (rPDU) — последнее звено в цепи питания, которое обеспечивает питание критически важных ИТ-нагрузок. rPDU предназначен для питания всех типов ИТ-оборудования в центре обработки данных.

rPDU не генерирует мощность сам, а распределяет мощность от источника питания. В типичной среде ЦОД rPDU подключается к входному распределительному устройству (PDU), обычно называемому PDU этажа. PDU этажа распределяет питание от сети электропитания во время нормальной работы. Во время отключения источник бесперебойного питания (ИБП) принимает на себя нагрузку до тех пор, пока не подключится генератор, чтобы обеспечить электропитание объекта. PDU этажа аналогичен панели автоматических выключателей дома: он и распределяет доступную мощность между цепями, обеспечивая доступность электричества по всему объекту. Генератор используется для резервирования в случае потери энергоснабжения. Питание на объекте распределяется от PDU этажа, а rPDU подключен следующим. Далее rPDU распределяет питание среди ИТ-оборудования в каждом отдельном шкафу и стойке.

Он способен контролировать, управлять и отслеживать потребление энергии несколькими устройствами в среде ЦОД. Он может распределять большое количество электроэнергии, а доступ к нему осуществляется по локальной сети или удаленно. Для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей ЦОД rPDU может обеспечить более высокую удельную мощность, и он более устойчив к более высоким температурам. Чтобы не ухудшались базовые возможности распределения энергии, некоторые rPDU легко обновляются и обслуживаются без необходимости отключения питания подключенных устройств. Эти функции позволяют минимизировать время простоя и обеспечивать поддержку производителя в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания (SLA).

Почему важны стоечные PDU?

С ростом динамичности и сложности сред ЦОД многие организации оказывают давление на руководителей ЦОД, требуя повышать доступность, одновременно снижая затраты и повышая эффективность. Серверы высокой плотности и сетевое оборудование следующего поколения требуют более высокой плотности размещения в стойке, а также повышают требования предприятия к энергопитанию. Несмотря на то, что нормой остается плотность на уровне 10 кВт на стойку, для гипермасштабируемых объектов типичным является показатель в 15 кВт, а некоторые приближаются к 25 кВт. Конфигурации высокой плотности обеспечивают улучшение производительности и емкости, но требуют более эффективного энергоснабжения. Таким образом, возможности и функции, доступные в rPDU, становятся все более важными для эффективного распределения энергии в ответ на изменения емкости и плотности оборудования в ЦОД.

Выбор стоечного PDU

При выборе rPDU начните со следующих основных вопросов:

  • Каковы ваши требования к питанию?
  • Вы хотите установить rPDU вертикально или горизонтально?
  • Какой уровень контроля или управления питанием вам необходим?

Требования к питанию

Наиболее важный вопрос при выборе rPDU — определить требования к питанию, необходимые для критически важного ИТ-оборудования, которое будет подключено. В зависимости от центра обработки данных, его менеджер может быть ограничен той мощностью, которая есть на данный момент. В других ситуациях менеджер ЦОДа может определять, какая мощность поступает в стойку. Если менеджер центра обработки данных может определить доступную мощность, он должен решить, сколько примерно кВт необходимо для оборудования, которое развернуто или будет развернуто. Эти потребности в мощности определят минимальное энергопотребление, необходимое для оборудования в стойке, что позволит менеджеру ЦОД надлежащим образом определить конфигурацию мощности rPDU. Затем менеджер ЦОД поручит электрику подать необходимую мощность от нужной розетки к стойке, в которую установлен соответствующий rPDU.

С другой стороны, если менеджер центра обработки данных ограничен уже доступной мощностью, ему потребуется определить розетку, куда будет подключиться rPDU. В зависимости от доступной мощности, плотность размещения оборудования в шкафу может быть ограничена или в нем будут установлены дополнительные rPDU, чтобы достичь мощности, требуемой для установленного оборудования.

Конфигурации питания

Существует множество вариантов конфигурации rPDU, и доступные варианты могут отличаться в зависимости от места установки устройств. Доступны различные значения силы тока и напряжения, а также однофазные и трехфазные варианты подключения. Энергопитание на территории всего ЦОД может быть однофазным или трехфазным. Однофазное питание чаще используется в жилых помещениях и малых предприятиях, но оно может иметь место и в ЦОДах, подключенных к трехфазному источнику питания. Во многих ЦОДах высокой плотности питание трехфазное, так как оно более эффективно и поддерживает более высокую плотность.

Оптимальный вариант зависит от доступной мощности и мощности подключенного оборудования. rPDU предлагаются с различными параметрами мощности (от 100 В однофазной до 240/415 В трехфазной) и от номинального тока (от 10 до 120 А).

Горизонтальное крепление по сравнению с вертикальным креплением

Стоечные блоки распределения питания устанавливаются горизонтально или вертикально, внутри или снаружи корпуса стойки. Горизонтальные rPDU устанавливаются в стойку, занимая в ней место высотой, как правило, 1U или 2U, и у них 8-16 выходов. В вертикальных rPDU может быть до 54 выходов. Они устанавливаются сзади или сбоку корпуса стойки и не занимают место, которое можно выделить для важного оборудования внутри стойки. Анализ пространства в ЦОД и ИТ-оборудования перед выбором типа установки rPDU помогает сэкономить деньги, время и место.

Типы стоечных rPDU

rPDU можно классифицировать на базовые, с функциями измерения, контролируемые и коммутируемые В своей основе PDU обеспечивает надежное распределение энергии на уровне стойки, а интеллектуальные PDU позволяют использовать возможности удаленного мониторинга, управления энергопотреблением и учитывать факторы будущего.

Стандартные rPDU

Базовый стоечный rPDU обеспечивает надежное распределение электропитания в критическом ИТ-оборудовании в пределах шкафа или стойки с оборудованием. Это недорогие решения начального уровня. Они соответствуют широкому ряду требований, их отличает целый ряд электрических конфигураций и конфигураций разъемов. Они должны соответствовать региональным стандартам (т. е. UL в Северной Америке и СЕ в регионе EMEA), что является требованием для многих центров обработки данных и страховых компаний.

Подробнее о базовых rPDU Vertiv


rPDU с функциями измерения

rPDU с функциями измерения позволяют менеджерам ЦОД мгновенно просматривать показатели потребления энергии на локальном дисплее. Они идеально подходят при развертывании или перемещении оборудования для мониторинга использования электроэнергии и предотвращения перегрузки. rPDU с функциями измерения лучше всего подходят для высокобезопасных сред ЦОД, которые должны поддерживать беспроводную инфраструктуру, подлежащую отключению от локальной сети.

Контролируемые rPDU

Контролируемые rPDU обеспечивают всесторонний обзор использования мощности, как на стеллажах, так и посредством удаленного доступа, непрерывно обеспечивая надежное распределение электропитания между критическим IT-оборудованием. Контролируемые PDU также доступны с параметрами конфигурации удаленного мониторинга на уровне устройств и выхода. Они обеспечивают быстрый доступ к важной информации для оценки тенденций использования энергии, а также у них есть возможности оповещения пользователей о нарушениях установленных пользователем пороговых значений мощности. Они рекомендуются для ЦОД высокой плотности, где нужно контролировать или повышать эффективность использования электроэнергии (PUE).

Подробнее о наблюдаемых rPDU Vertiv


Коммутируемые rPDU

Коммутируемые rPDU обеспечивают всестороннюю визуализацию использования мощности критическим ИТ-оборудованием, как на уровне стойки, так и посредством удаленного доступа с дополнительной возможностью включать, выключать или перезагружать каждый выход. Коммутируемые rPDU также доступны с параметрами конфигурации удаленного мониторинга на уровне устройств и выхода. Коммутируемые rPDU идеально подходят для ЦОД, где требуется ограничивать использование электроэнергии на выходе, чтобы избежать случайных перегрузок, а также для удаленных ЦОД. Они очень полезны для центров обработки данных, где нужно быстро и удобно перезапускать оборудование на крупном объекте или, в некоторых случаях, целом ряде объектов.

Подробнее о коммутируемых rPDU Vertiv


Общие характеристики стоечных PDU

Основная функция rPDU заключается в обеспечении электропитанием критически важного ИТ-оборудования. Современные интеллектуальные и адаптивные rPDU не только распределяют питание, но у них также есть функции связанные с гибкостью, эффективностью и доступностью. При выборе rPDU следует учитывать следующие ключевые особенности:

Чередующиеся выходы

По мере увеличения плотности стойки управление кабелями и балансировка нагрузки становится проблемой. Если нагрузки не сбалансированы должным образом по цепям и фазам, возникает риск перегрузки и появления незадействованных цепей. Для упрощения балансировки цепей/фаз и управления кабелями производители rPDU предлагают выходы с различными цветовыми кодами, которые значительно упрощают процесс развертывания.

Розетки с фиксацией

Запорные механизмы на розетках обеспечивают надежность соединения между ИТ-оборудованием и rPDU, предотвращая случайные отключения, приводящие к непреднамеренному отказу полезной нагрузки. Общераспространенным стандартом для розеток, используемых в rPDU, является IEC320 C13 и C19. Розетки IEC приняты во всем мире и выдерживают выходные напряжения до 250 В. На рынке существует несколько вариантов розеток с фиксацией и запирающимися механизмами.

Небольшое занимаемое место

Поскольку пространства в стойке все меньше, rPDU должен быть компактным, чтобы его можно было установить в ограниченном пространстве. В зависимости от конфигурации питания вертикальный rPDU может быть всего лишь 2 дюйма (51 мм) в ширину и 2 дюйма (51 мм) в глубину.


Отказоустойчивое шлейфовое подключение

Доступ к информации о питании и окружающей среде удаленно от интеллектуального rPDU требует подключения к сети. Интеллектуальные rPDU с отказоустойчивым шлейфовым подключением не только упрощают само подключение, но и обеспечивают передачу данных даже при обрыве в сети.

Агрегация IP

Стоимость IP-адресов и портов коммутатора продолжает расти, поэтому менеджеры ЦОД могут снизить затраты на развертывание интеллектуальных rPDU с помощью устройств с возможностями агрегации IP-адресов. Если вас беспокоят расходы на развертывание, важно уточнить ограничения производителя, так как количество единиц, которые можно агрегировать на одном IP-адресе, может достигать от 2 до 50 устройств. Другие функции, такие как агрегация IP-адресов с самонастройкой нижестоящих устройств, также могут значительно сократить время и затраты на развертывание.




Мониторинг среды

ИТ-оборудование чувствительно к воздействию таких условий окружающей среды, как тепло и влажность. Интеллектуальные rPDU могут включать в себя датчики окружающей среды для ее упреждающего мониторинга внутри стойки, обеспечивая оптимальные условия эксплуатации без необходимости развертывания отдельного специализированного решения. Возможность удаленного подключения

Интеллектуальные rPDU также предоставляют менеджерам ЦОД возможность удаленного доступа к rPDU через сетевой интерфейс или последовательное соединение для мониторинга энергопотребления и настройки пользовательских уведомлений о предупреждениях, тем самым предотвращая простои.

Резервный канал обмена данными

При отказе основной сети, к которой подключен rPDU, в некоторых моделях есть соединение по резервному каналу, интегрированное с такими устройствами, как последовательные консоли или переключатели KVM.

Доступ к DCIM

На рынке имеется широкий выбор DCIM-решений, которые представляют собой единую точку доступа для просмотра данных о мощности и окружающей среды в реальном времени. DCIM также дает возможность создавать и получать отчеты о тенденциях, которые обеспечивают визуализацию всего объекта, помогая менеджерам центра обработки данных повысить эффективность и доступность.


Перспективная конструкция

Руководители ЦОД, где установлены модернизируемые базовые и интеллектуальные rPDU, могут заменять устройства мониторинга без перебоев в работе, чтобы использовать новые технологии и удовлетворять изменяющиеся потребности бизнеса без необходимости замены разветвителей питания или отключения питания критически важных серверов.

Подробнее о рекомендациях по выбору высокодоступных интеллектуальных стоечных PDU


Услуги по rPDU

ser-po-na-692x514-dapgraphic-features

Для оптимизации ИТ-ресурсов организации могут пользоваться услугами, предлагаемыми производителями оригинального оборудования (OEM) rPDU, чтобы упростить развертывание и управление критически важными активами энергосистемы.

Услуги включают в себя:

  • Запуск и установку
  • Дополнительный демонтаж и утилизацию
  • Расширенные программы защиты
  • Комплексную отчетность
  • Поддержка на месте и реагирование на чрезвычайные ситуации

OEM-партнеры по обслуживанию могут осуществлять установку и запуск rPDU. Это дает ИТ-персоналу возможность выполнять другие задачи, а компании могут быть уверены в том, что специалисты OEM-партнера управляют настройкой правильно с самого начала. Эти технические специалисты также могут демонтировать и утилизировать старые PDU.

Некоторые поставщики предоставляют программы защиты сроком на 5 лет в поддержку жизненного цикла PDU. Они также могут по требованию предоставлять доступ к историям обслуживания и комплексному отчету, помогая упростить управление PDU по контракту. На объекте круглосуточно доступны услуги реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивающие максимальную доступность критически важных приложений.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ VERTIV ПО RPDU

В современных ЦОДах есть критически важные системы, которые должны работать круглосуточно, поэтому организации делают значительные инвестиции в каждый компонент цепи питания — от ввода на объект до стойки PDU — для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Понимание своей среды, потребностей в электропитании, планов роста и услуг в их распоряжении позволяет организациям найти подходящие решения, обеспечивающие высокую доступность инфраструктуры и оборудования.

ser-po-na-692x514-dapgraphic

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион