Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Инновации в области охлаждения центров обработки данных: Что узнали эксперты в центре обслуживания клиентов Vertiv

Искусственный интеллект, вычисления высокой плотности, модульные центры обработки данных и достижения в области технологий охлаждения были среди тем, обсуждавшихся на виртуальной конференции Vertiv на прошлой неделе.

На форуме Vertiv по инновациям в области охлаждения ЦОД, на котором выступали руководители и аналитики ЦОД Vertiv, основное внимание уделялось растущей важности технологий охлаждения на переживающем бум рынке ЦОД.

Мероприятие продолжительностью полдня, видеозапись которого вы можете посмотреть в интернете, включало в себя ключевую тематическую дискуссию на тему развития технологий охлаждения ЦОД, экскурсию по центру обслуживания клиентов Vertiv в Падуе, Италия, состоящего из шести лабораторий для тестирования различных технологий в системах прецизионного кондиционирования. Одна из лабораторий имеет мощность охлаждения до 1,5 МВт и широкий диапазон рабочих условий, от -10°C до +55°C.

«2020-й год был очень сложным для всего мира, и, надеюсь, в конце тоннеля под названием «Covid-19» забрезжил свет», — заявил президент Vertiv в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi) в начале мероприятия. «Если в 2020 году и было что-то хорошее, так это ускоренная трансформация цифровых технологий, которые за 10 месяцев пандемии изменились так, как если бы прошло порядка 10 лет. Для нашей отрасли это означало стремительный рост».

Повышение вычислительной мощности требует инноваций в области охлаждения ЦОД

Лукас Беран (Lucas Beran), главный аналитик компании Omdia, занимающейся исследованиями технологий, заявил, что рост рынка систем охлаждения ЦОД в основном обусловлен растущей потребностью предприятий в вычислительных мощностях, а также тем, что поставщики облачных услуг и совместного размещения строят крупные и эффективные ЦОДы.

Недавнее исследование Omdia показало, что экологичные и инновационные технологии охлаждения, такие как охлажденная вода, испарительное и жидкостное охлаждение, широко используются в центрах обработки данных. Исследование («Отчет по системам прецизионного кондиционирования ЦОД - 2020»), основанное на данных за 2018 и 2019 годы, показало, что доля глобального рынка систем охлаждения ЦОД Vertiv составляет 23,5%, что более чем на 10% выше, чем у ближайшего конкурента.

Согласно исследованиям компании Omdia, в период с 2020 по 2024 гг. также будет наблюдаться двукратный рост форм жидкостного охлаждения (включая «охлаждение с погружением», при котором серверы и другое ИТ-оборудование погружаются в охлаждающую жидкость в резервуарах, а также «прямо на чип», где охлаждающая жидкость подается непосредственно к микросхемам в оборудовании центра обработки данных для поддержания их в охлажденном состоянии).

Повышение энергоэффективности ЦОД с помощью новых технологий

«Технология жидкостного охлаждения может помочь центрам обработки данных достичь нулевых выбросов углеродов, но для ее использования в центрах обработки данных требуется индивидуальная настройка», — говорит Беран.

Консолидация в отрасли ЦОД и корпоративные расходы на технологии, включая большие данные, аналитику и искусственный интеллект, означают, что центры обработки данных становятся все больше.

«Эти высокопроизводительные технологии будут увеличивать расходы на центры обработки данных в течение следующих трех лет», — говорит Беран.

Экономия при масштабировании означает более выраженное повышение энергоэффективности. Технология охлаждения должна быть совместимой и достаточно гибкой, чтобы масштабироваться в соответствии с потребностями ИТ-отдела организации, не только на крупных основных объектах, но и в растущем числе небольших периферийных объектов, что будет становиться все важнее для операторов связи.

«Большая часть роста на рынке ЦОД обусловлена поставщиками гипермасштабируемых (hyperscale) ЦОД и ЦОД совместного размещения, которые продолжают строить и развертывать новые платформы», — говорит Питер Ламбрехт (Peter Lambrecht), вице-президент по работе с ключевыми клиентами компании Vertiv в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Большое в центрах обработки данных становится еще больше. Мы перешли с ЦОД на 10-20 МВт к ЦОД на 100-200 МВт. Чем больше они становятся, тем эффективнее могут работать».

Откуда появляются инновации в области охлаждения ЦОД?

Во второй части конференции компания Vertiv продемонстрировала и обсудила некоторые технологии охлаждения, включая:

  • Охлаждение с прямым испарением (включая новый Liebert® PDX с компрессорами с регулируемой частотой вращения)
  • Охлаждение охлажденной водой (включая блок охлаждения внутри помещений Liebert PCW, чиллеры Liebert OFC и Liebert AFC)
  • Пакетные решения для установки вне помещений (включая Liebert EFC и Liebert DSE)

Поскольку центры обработки данных становятся все больше, им нужны инновационные технологии охлаждения для снижения выбросов углекислого газа и достижения целей по энергоэффективности.

«В частности, хладагенты являются «основным фактором» устойчивого развития центров обработки данных», — говорит Роберто Фелиси (Roberto Felisi), старший директор Vertiv по системам управления глобальными предложениями, добавив, что для измерения энергоэффективности продуктов для охлаждения центров обработки данных важно иметь отраслевые сертификаты.

Другие тенденции на рынке ЦОД, обсуждавшиеся в ходе мероприятия, включали растущий спрос на модульные готовые ЦОД, которые обычно меньше и быстрее развертываются, чем традиционные.

Г-н Ламбрехт отметил, что в большинстве из растущего числа модульных периферийных ЦОД не будет работать персонал. Это означает, что их необходимо контролировать удаленно и использовать технологии самовосстановления, — сказал он.

«У нас не будет достаточно инженеров для работы с тысячами объектов [периферийных ЦОД], — отметил он, — технология должна быть как можно более интеллектуальной, так как на большинстве объектов не будет людей».

Главное — инновации. Особое внимание уделяется охлаждению в ЦОД

На заключительной интерактивной сессии вопросов и ответов& участники дискуссии и участники конференции обсудили, как жидкостное охлаждение поможет центрам обработки данных стать более экологичными. Попытки согласовать отраслевые стандарты для технологий охлаждения, включая проект Open Compute, находятся на ранней стадии, но они могут помочь в достижении этой цели.

Несмотря на сложный год, докладчики и делегаты на мероприятии сохраняли оптимизм относительно будущего технологий охлаждения и отрасли ЦОД.

«Это важный момент для отрасли ЦОД в плане того, что она может сделать для всего мира, — говорит Альбертацци, — инновации — это ключ к успеху».

Хотите получить краткий обзор форума? Ознакомьтесь с основными моментами мероприятия ниже или посмотрите о мероприятии в Интернете.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион