Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Peak edge performance

Edge is an evolution, not a revolution

Your customers are being asked to meet the ever-increasing demands of their business and downtime is not an option. They need confidence that their infrastructure will stay running well into the future, here are some ways you can help:

 

Downtime Cause Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Color coding receptacles or power cords to identify A/B feeds can help reduce the chance of accidental removal of cables.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Trellis Power Insight

Cyber Attacks You can help by ensuring the hardware purchased is set up with protection as well.

Data Security

Equipment Failure

Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Outdated equipment can put your customers at a greater risk for failure. Look for programs that help with the transition process.

Trade-In Program

Software Failure

Outdated software is more susceptible to security breaches.

Recommend a new solution that has proper security protocols. Software failure can happen when proper testing has not been done. Recommend to your customer to experiment and test the software before implementing.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Natural Disasters

If in an area that is earthquake-prone OSHPOD certification is most likely required, Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage.

Redundancy is key if your customer’s equipment is located in a high risk area for natural disasters. If possible – recommend setting up geo-redundancy (redundancy between physical locations).

Vertiv VR Rack

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

  • Though not every business is the same, a survey showed quarter of companies lose between $301,000-$400,000 per hour of downtime with another 14% losing more than five million dollars per hour.
  • The steep cost of outages not only imposes a direct financial effect, but an indirect operational one as well. The operational strain downtime puts on a business effects added labor and reduced productivity in most cases.
  • There is also an element of reputation loss depending on the company. Take Target’s major data breach in 2013/ That reportedly cost them $162 million, and effected more than 70 million customers, with many of them taking to social media.

Need more information?   Visit our Partner Portal

Sharpen Their Edge with Vertiv Infrastructure


Your customer’s businesses are looking to IT to support new edge applications and migrate computing and storage closer to customers, associates and devices. But they can’t do it alone.

 

As the Architects of Continuity, Vertiv delivers a broad portfolio of intelligent infrastructure systems, software and services that address the reliability, scalability and management challenges your customers face as their edge evolves. No matter what their challenge is, Vertiv has the solution.

Hover over each indicator in the image and click on the highlighted area for more information.

Hardware Management

Learn how you can reduce downtime and improve your data center security, by using the remote access and control provided by Avocent

Avocent ACS 800 Serial Console

Avocent ACS 8000 Advanced Console Server

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity KVM Switches

Avocent AutoView Series KVM

Avocent DSView Management Software

Racks & Enclosures

Get flexible and cost-effective rack and containment products and secure integral systems in your data center.

Vertiv VR Rack

Thermal Management

The foundation of data center airflow management is the Hot Aisle-Cold Aisle design, where cabinets are placed in alternating rows, with IT air intakes (cold aisles) and IT air exhausts (hot aisles) each facing one another. This configuration allows data center operators to focus cooling airflow only where it’s needed— the IT air intakes—and to avoid unnecessary cost and inefficiencies from conditioning the entire whitespace.

Vertiv VRC Rack Based Cooling Up To 3500W

Vertiv CRV Row Based Cooling Up To 33kW

Remote Monitoring

Whether we're talking about battery monitoring, leak detection systems, temperature monitoring, sensor-level monitoring for harsh industrial environments, or complex data centre monitoring systems, we can all agree that this is an essential part of future-proofing and safe-guarding a critical facility.

Vertiv Environet Alert - Coming Soon

Trellis Power Insight - Coming Soon

Rack Power Distribution

Vertiv’s line of rack PDUs meets the varying power distribution requirements of IT and environmental applications.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Remote Access & Control Racks & Enclosures Rack Cooling Remote Monitoring Single Phase UPS Rack Power Distribution

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Edge Related Articles

VR Rack Image Alt Text
Estudos de caso

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

fevereiro 18, 2020 Leia mais
Vídeos
Deploying at the Edge Webinar
abril 11, 2019
Publicações de blogue
Edge Computing, Retailers and What You Need to Know
março 27, 2020
Acesso de Partner

Idioma e Localização