Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Regular data centre cooling system maintenance among short-term recommendations

London, UK [August 24, 2022] – Record-breaking heat waves are making headlines and straining economies around the globe, with no signs of cooling down in the immediate future. Beyond the impact on human lives, extreme heat is taking a major toll on data centre operations and infrastructure, from outages and disruptions at data centres in the United Kingdom, to reduced production at power plants in France, to concerns over water usage in drought-affected areas across the world. Vertiv (NYSE: VRT), a global provider of critical digital infrastructure and continuity solutions, today issued recommendations to data centre operators and associated businesses to help them navigate these challenges.

“If one thing is clear, it is that we need to be prepared for these extreme weather conditions to become more commonplace, so adapting to this inevitability is crucial” said Karsten Winther, president for Vertiv in Europe, Middle East and Africa (EMEA). “Customers are becoming more aware of the challenges that extreme heat, for example, brings and are rightly looking at how they can mitigate the resulting risks when it comes to their data centre operations. Our service teams have proved invaluable in providing the guidance and support required to not only manage the immediate impact, but to discuss with customers how they can plan ahead to build in resiliency moving forward.”

In the UK, Thames Water is also considering the future of resources and the impact the high temperatures are having on the region. It has recently launched a review of the increasing demand data centres are putting on water, particularly in the Slough area, which is set to become the second biggest data centre hub in the world.

To keep systems cool and help ensure data centre availability, Vertiv experts recommend these immediate actions:

  • Depending on the data hall load, run as many units as possible to reduce the load on each cooling unit. Typically, an organisation would run all redundant units, but if the IT load is not 100%, one should run enough units to get the per-cooling unit as close as possible. This keeps the refrigerant pressures lower so there is not a risk of trips on high pressure with the high ambient temperature. It also provides a more efficient operating point.
  • Schedule a regular maintenance plan. Vertiv recommends its customers schedule preventive maintenance quarterly. For compressor-based (DX) units, Vertiv recommends quarterly or more frequent cleaning of the condenser coils. The lack of proper and regular cleaning of the condenser coil can cause more of a reduction in the overall thermal unit capacity than the ambient temperature itself. Additionally, properly maintaining the refrigerant charge level helps to enable the design capacity and operating efficiency to function smoothly. A refrigerant charge that is too low or too high, can cause operational inefficiencies.

“The unprecedented temperatures we’re seeing across the globe are putting increased pressure on data centre operators and infrastructure providers, challenging them to maintain reliability and connectivity,” said Steve Madara, vice president for thermal sales at Vertiv. “Extreme weather events underscore the importance of a robust preventive maintenance and cleaning plan, tailored to the specific conditions of an operator’s region. Data centre operators may need to be prepared for operating expense trade-offs to compensate for oversizing capacity. Partnering with a qualified data centre services provider is important in order to create a maintenance and services plan that will meet the demands of today’s heat waves and tomorrow’s uncertain climate.”

As the planet continues to warm and the climate crisis intensifies, extreme heat events will become even more commonplace. Short-term actions will need to be accompanied by more long-term, systemic changes in the industry.

“As an industry, we should look to and learn from regions like the Middle East, Africa and Australia, which have already adapted to high temperatures for much of the year,” Madara said. “When we do, it’s clear the status quo won’t carry us into the future. We need to reassess rooftop space planning and design our data centre infrastructures to withstand higher heat loads, rethinking the placement of infrastructure systems in addition to capacity.”

Other long-term action best practices and advice from Vertiv experts include:

  • Consider different types of cooling systems, including immersion cooling, water-free cooling and evaporative freecooling systems designed to deliver reliability and efficiency in high-temperature environments.
  • If relying on solar cells as an energy source, account for the reduction of the efficacy of solar cells as ambient temperatures increase.
  • Rather than solely relying on historical data to determine data centre capacity – data that fails to account for today’s extreme temperatures – use predictive modelling.

Organisations seeking an audit of their data centre cooling system or with questions about business continuity and data centre preventive maintenance during extreme heat events can reach out to Vertiv experts by visiting Vertiv.com.

#cooling #heating #hvac #heatingandcooling #hvactech #heatwave #climatechange #drought #savesoil #consciousplanet #datacenter #cloud #technology #cloudcomputing #cybersecurity

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centres, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs approximately 24,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

CONTACT
Susanna Collins
T +44 (0)7872 558593
E susanna.collins@apodpr.co.uk

Artigos relacionados

Acesso de Partner

Idioma e Localização