Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Grupo Telefonica recognised Vertiv for its infrastructure solution implemented in a large Colombia data centre, with short ROI and energy savings of up to 40 percent

Barcelona, Spain [February 25, 2019] – During the Global Energy and Climate Change Workshop organised by Telefonica, Vertiv received the “Best Energy Efficiency Solution” award, which was given to a project carried out at one of the largest locations in Colombia, the Celta Switch in Funza, near Bogota. Vertiv is a global infrastructure solution provider for telecommunications, data centres and commercial and industrial facilities.

The Vertiv cooling solution is used in a Tier 3 data centre, requiring at least n+1 redundancy as well as concurrent maintainability during equipment replacement and maintenance, according to UpTime Institute’s criteria. The cooling system (chiller), which belongs to the Liebert® FB4075 family, has a Supersaver system made up of 12 air handling units and a ring-shaped chiller, maintained simultaneously with an option of indirect free cooling. Free cooling is engaged when the external temperatures at Celta Switch are cooler than the data centre. The design allows the compressors to be shut off and reduces energy consumption.

 “This design has allowed us to achieve a return on our investment within three years and we are expecting the resulting energy consumption savings to amount to about 40 percent. We feel at ease knowing that we can trust Vertiv’s support, which we know well from their experience in cooling systems,” said David Ramirez de los Reyes, head of energy planning for Telefonica Colombia.

“One of the main benefits is the way that technological transformation promotes efficiency, which translates into energy savings and a positive impact on the environment. Thanks to an optimisation in the Liebert® monitoring systems, we reduced consumption from 68 to 41 kWh, which represents a 40 percent reduction in the consumption of the air handling units. Once the chiller is operating and running in free cooling mode, we can take advantage of the low temperatures to achieve the desired savings,” noted Diego Burbano, project manager, Colombia and Ecuador, Vertiv.

“Over the years, Vertiv has been providing maximum uptime and efficiency solutions for Telefonica. We have one of the largest service organisations in the region, as well as geographic coverage in several cities, which allows Vertiv to offer Telefonica high-quality service with the lowest possible response times,” noted Fernando Garcia, vice president and general manager, Latin America, Vertiv.

About Vertiv

Vertiv brings together hardware, software, analytics and ongoing services to ensure its customers’ vital applications run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs around 20,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

CONTACT
Gemma Lingham
T +44 208 618 2812
E gemma.lingham@fhflondon.co.uk

Download Images
Acesso de Partner

Idioma e Localização