Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Background

Longreach Airport is the gateway to Outback Central Queensland in Australia. Owned and operated by Queensland Airports Ltd., the airport is located off the Lansborough Highway and services the central west region covering Longreach, Winton and Barcaldine townships.

Case Summary

Location: Australia

Vertiv Solution: SmartCabinet™

Critical Needs: 

Located 700 kilometres from the coast, Longreach is known as the ‘Heart’ of Queensland. The airport serves more than 3,000 passengers every month and is a hub for travellers seeking the outback experience in areas such as Mount Isa and Barkly. It is one of the oldest airports in Australia and was one of the founding centres for Qantas before being acquired by Queensland Airports in 2012.

Faced with extreme weather, one of the challenges the airport faced was bugs. Bugs, including crickets and grasshoppers, are common in the region, with the worst locust plague Longreach had experienced in 30 years occurring in 2010. These bugs can creep into IT systems and cause them to crash, forcing the airport to sweep them out every two months.

The area also suffers from extreme temperatures that can see highs of more than 45 degrees and lows below zero, putting pressure on IT systems and previously forcing the Airport to constantly replace its key IT infrastructure and restart systems daily. Outages have the potential to delay flights and require regular early starts for the airport’s staff.

Download the Case Study

Artigos relacionados

Acesso de Partner

Idioma e Localização