Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
More than a third of U.S. data center managers are using colocation for cloud services, a growing opportunity for colocation providers to meet customer needs and differentiate their services.

IT capacity is being deployed in many ways, with deployments becoming increasingly diverse and complex.Colocation providers must build and scale to support a variety of deployments.

Vertiv conducted an online survey of 226 U.S. enterprise data center managers regarding their use of colocation services and their future needs for services. Respondents indicated that future IT application deployments will become more diverse and complex and that they seek colocation providers that can quickly scale capacity when needed, provide edge connectivity and offer price transparency.

  • 65% of respondents said that their organizations are using colocation data centers or will use them over the next two years

  • 57% will increase their use of colocation in the next 12 months

  • 64% of colocation users have been using these services for less than five years

  • Improving capacity scalability is the number one reason customers move to colocation, followed by edge connectivity

View The Report

Powiązane artykuły

Visit the Colocation Exchange Image

Tematy artykułów

Visit the Colocation Exchange
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja