Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Background

Longreach Airport is the gateway to Outback Central Queensland in Australia. Owned and operated by Queensland Airports Ltd., the airport is located off the Lansborough Highway and services the central west region covering Longreach, Winton and Barcaldine townships.

Case Summary

Location: Australia

Vertiv Solution: SmartCabinet™

Critical Needs: 

Located 700 kilometres from the coast, Longreach is known as the ‘Heart’ of Queensland. The airport serves more than 3,000 passengers every month and is a hub for travellers seeking the outback experience in areas such as Mount Isa and Barkly. It is one of the oldest airports in Australia and was one of the founding centres for Qantas before being acquired by Queensland Airports in 2012.

Faced with extreme weather, one of the challenges the airport faced was bugs. Bugs, including crickets and grasshoppers, are common in the region, with the worst locust plague Longreach had experienced in 30 years occurring in 2010. These bugs can creep into IT systems and cause them to crash, forcing the airport to sweep them out every two months.

The area also suffers from extreme temperatures that can see highs of more than 45 degrees and lows below zero, putting pressure on IT systems and previously forcing the Airport to constantly replace its key IT infrastructure and restart systems daily. Outages have the potential to delay flights and require regular early starts for the airport’s staff.

Download the Case Study

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja