The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
IT 랙을 올바르게 선택하는 방법은 무엇입니까?

IT 랙은 데이터 센터 가용성 및 신뢰성에 있어 필수적인 역할을 합니다. 이 장비는 지원 대상 장비의 효율성 증대와 데이터 센터 직원의 생산성 향상에 도움을 줍니다.

올바른 IT 랙을 선택하는 것은 어렵지 않습니다. 그것은 조직의 우선 순위를 평가하는 것으로 시작됩니다. 가장 중요한 요인을 이해하고 나면 의사결정이 쉬워집니다. 각 조직은 각각 서로 다른 주요 고려 사항을 가지고 있습니다. 예를 들어, 한 조직은 가장 비용 효율적인 IT 랙을 선택하는 반면, 다른 조직은 확장 계획을 충족할 수 있는 IT 랙을 선택할 수도 있습니다.

IT 요구사항이 계속 변화함에 따라, IT 랙 설계도 바뀌어야 합니다. IT 랙은 중요한 IT 자원에 대한 보호 및 안전한 액세스를 제공하기 위해 필요할 뿐만 아니라, 데이터 센터 변화에 맞게 조정할 수도 있어야 합니다. 무엇이든 오늘 구매한 것은 내일을 위한 투자로 간주해야 합니다. 따라서 선택의 기준은 오늘 가장 비용이 적게 들 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 안정성을 제공하고 총 소유 비용을 낮출 수 있는 유연성을 갖춘 것이어야 합니다.

IT 랙 필수 요소

간혹 서버 랙, LAN 랙 또는 네트워크 랙이라 부르는 IT 랙에는 회사의 운영을 지원하는 중요한 IT 시스템과 액세서리가 설치되어 있습니다. 랙 마운트 장치는 UPS 또는 네트워크 스위치처럼 랙에 볼트로 장착되거나 클립으로 고정되는 IT 장비입니다.

IT 랙 크기는 랙 마운트 장치의 유형 및 수량에 따라 결정되며 IT 랙에서 사용 가능한 수직 공간인 랙 장치 (U 또는 RU라고 불림)에 의해 측정됩니다. 이는 IT 랙 자체와 내부 장치에 적용됩니다. 이는 1.75인치(44.45mm), 1 랙 유닛 또는 “U”의 배수로 표준화되어 있습니다. 대부분의 IT 랙은 42U 형으로 판매되며, 이는 단일 랙이 42개의 1U 장비를 보유할 수 있되, 1U, 2U, 3U 또는 기타 랙 단위의 모든 조합이 최대 42개가 되는 랙을 의미합니다. 표준 크기의 IT 랙은 표준 크기의 구성품을 설치할 수 있으므로 일반적으로 이를 선택합니다.

19인치 IT 랙은 국제전기표준위원회(IEC)의 EIA-310E에서 정한 장비를 설치하기 위해 표준화된 크기의 프레임 또는 인클로저입니다. 컴퓨터 서버 장비에는 이 랙을 널리 사용합니다. 따라서 공간 절약형 인클로저에 고밀도 하드웨어 구성이 가능합니다.

IT 랙의 유형

시장에는 다양한 IT 랙 유형이 있으며, 각각 장점과 단점이 있습니다. IT 랙에 장착할 IT 장비와 액세서리 및 그에 대한 요구사항을 먼저 결정하고, 어떤 랙 유형이 그에 가장 적합한지 확인하십시오.

사전 설정형 또는 맞춤형

사전 설정형 IT 랙은 공장에서 조립하여 배송됩니다. 이 옵션 비용이 보통 더 저렴합니다.

맞춤형 IT 랙은 고객의 고유한 랙 요구 및 너비, 높이, 깊이, 방수, 방진, 또는 내충격성과 같은 사양을 충족하도록 설계되는 것입니다. 고객은 보통 자체 사양과 도면을 제공업체와 긴밀히 협력하여 맞춤형 IT 랙 솔루션을 인수하게 됩니다.

Vertiv 사전 구성형 IT 랙에 대해 알아보기

개방 프레임형 또는 밀폐형

IT 랙은 개방 프레임형 또는 밀폐형(닫힌 캐비넷)을 사용할 수 있습니다. 개방 프레임형 IT 랙은 더 많은 공간과 유연성을 갖추고 있어서 접근성이 더 우수합니다. 이 랙은 가격이 저렴하지만 보안 문제에는 더 취약합니다. 그리고 먼지에도 더 많이 노출됩니다. 잠겨 있지 않기 때문에 보안 서버룸 안에 있는 경우가 많습니다.

일반적으로 더 고가인 폐쇄형 IT 랙은 잠글 수 있게 되어 있습니다. IT 랙을 보안 서버룸 외부 또는 보안되지 않은 장소에 설치할 경우에는 밀폐형 랙이 더 적합합니다.

IT 랙 선택

오늘날의 데이터 센터들이 계속 발전함에 따라, IT 랙도 그 변화에 적응할 수 있어야 합니다. 이러한 핵심 영역에서 유연하고 적응할 수 있는 IT 랙을 고려하십시오.

무게 용량

1U 서버의 무게는 약 15kg입니다. 일반적으로, 전형적인 데이터 센터의 경우, 오늘날 요구되는 서버, 케이블, 랙 전원 분배 장치, 오버헤드 케이블 마운트 및 격납용기 지지물 등의 수를 감안하여 1,000kg 용량의 랙을 고려해야 합니다. 랙은 중부하 작업용으로 최대 1500kg 용량까지 제공됩니다.

19인치 레일

랙 안에 있는 네 개의 레일은 지원되는 장비의 필요에 따라 쉽게 조정할 수 있어야 합니다. 정렬이 올바르면 측정할 필요 없이 레일이 올바르게 배치됩니다. 또한 전면 레일은 네트워킹 용도에 케이블을 사용할 수 있도록 융통성이 있어야 합니다. 케이지 너트를 사용하는 레일은 마멸된 나사 구멍을 태핑하고 드릴링할 필요가 없습니다. 나사 구멍이 마멸되기 쉽고, 이를 수리하는 데 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 케이지 너트는 다양한 크기로 이용 가능하며, 필요한 경우 레일의 어느 곳이든 부착할 수 있어서, 장비를 경제적이고 빠르고 유연하게 장착할 수 있습니다.

도어

대부분의 벤더는 공기가 적절히 통할 수 있도록 약 60~80%가 천공된 도어를 제공합니다(천공 부분이 많으면 공기 흐름이 향상됨). 도어를 오른쪽 또는 왼쪽에서 열기 위해 도어 구성을 변경하고자 할 때, 별도 공구 없이 리프트오프 힌지를 이용하여 쉽게 전환할 수 있어야 합니다. 도어는 힌지에서 쉽게 제거할 수 있으므로, 장비 적재가 쉬워집니다. 일부 도어는 160도 이상으로 열리기 때문에, 역시 장비 적재가 용이하게 됩니다. 키 자물쇠, 번호 자물쇠, 전자식 또는 생체인식 자물쇠, 등 다양한 옵션이 있으며, 이들 모두 핸들에 내장형으로 설치할 수 있습니다.

접지

덮개, 도어, 레일, 측면 패널 및 프레임을 포함한 모든 부품은 안전을 위해 접지해야 합니다. 이들은 또한 편의를 위해 쉽게 분리할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 도어 열림 방향 전환을 위해 제거해야 할 경우, 신속 분리 접지 와이어를 사용하면 작업을 더 빨리 할 수 있습니다. 접지에는 건물 중앙 접지부에 연결된 중앙 접지 지점을 사용해야 합니다.

IT 랙 동향 및 선택에 대해 자세히 알아보기 Vertiv IT 랙 솔루션에 대해 자세히 알아보기

IT 랙 보안

데이터 센터 관리자에게는 보안 역시 중요한 문제입니다. 물리적 위협뿐만 아니라 온라인 위협으로부터 데이터를 보호하기 위한 조치가 시행되고 있습니다. 잠글 수 있는 측면 패널과 도어가 있는 IT 랙은 무단 액세스 또는 도난을 방지할 수 있습니다.

모든 랙은 함께 연결되거나 바닥에 볼트로 고정되거나 또는 안전을 위해 팁 방지 장치를 사용해야 합니다. 서비스를 위해 랙에서 19인치 장비를 부분적으로 분리할 경우 랙이 위쪽으로 무겁고 불안정해질 수 있으며(하부에서 무게 균형이 맞지 않을 경우) 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 안정성 확보에 가장 저렴한 방법은 베이 형식으로 설치하는 것입니다. 전도 방지 장치는 랙 전면에 설치되는데, 랙 구성품을 정비할 때 앞으로 빼낼 수 있는 한 세트의 받침대를 제공하여 랙 하부의 지지 공간을 확장할 수 있게 되어 있습니다. 지진 활동이 많은 곳에서는 IT 랙이 잠재적 지진에 견딜 수 있을 정도로 안정적이어야 하므로, 물리적 보안이 필요할 수도 있습니다.

IT 랙 냉각

기업은 특정 규모, 위치 및 비즈니스 목표에 맞게 효율적이고 안정적인 열 관리 및 습도 제어 솔루션이 필요합니다. 환경 및 경제적 문제로 인해 데이터 센터에 에너지 효율적이고 환경 친화적인 솔루션이 요구되고 있습니다. 열 관리 시스템을 사용하면 데이터 센터 및 중요한 IT 공간의 보호 기능을 개선할 수 있을 뿐 아니라, 운영 비용을 낮추고 수익 잠재력을 향상시킬 수 있습니다.

자체 최적화와 신속 배치가 가능하며 IT 과제와 요구 사항을 충족하는 열 솔루션을 선택하십시오. 데이터 센터의 요구에 적용이 가능한 랙 밀도에 적합하고 확장 가능한 공간 절약형 솔루션을 찾으십시오.

Vertiv 열 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보기

IT 랙 액세서리

IT 랙은 효과적으로 운영할 수 있는 다양한 액세서리가 필요합니다. 공구 없이 설치할 수 있는 옵션을 사용하면 빠른 설치 및 구성이 가능합니다. 일반적인 IT 랙 액세서리는 다음과 같습니다.

  • 케이블 관리
  • 기류 관리
  • 선반 및 보조 브래킷
  • 앵커링
  • 단일 천공 도어
  • 측면 패널
  • 서버 레일
  • PDU-케이블 관리 브래킷
  • 상부 패널
Vertiv VR 액세서리에 대해 자세히 알아보기

케이블 관리

랙당 10KW 미만의 밀도가 기준이지만, 규모가 큰 시설에서는 15KW가 일반적이며, 일부의 경우 25KW까지도 이용하고 있습니다. 고밀도 구성의 경우 성능과 용량이 향상되지만, 케이블 밀도도 증가됩니다.

랙 내의 더 많은 회로에 더 많은 전력이 공급되면, 추가되는 필수 케이블로 인해 랙 내에 장애물이 생기므로, 열 제거가 더 어려워질 수 있습니다. 데이터 센터 관리자는 케이블을 올바르게 배치 및 배선하고 장비에 대한 즉각적인 액세스를 제공해야 합니다.

최적화된 케이블 관리를 통해 시스템 가용성이 높아지고 수익성도 향상됩니다. 적절한 케이블 관리를 통해 신호 간섭을 줄이고, 유지 및 정비성을 개선하며, 냉각 효율성을 높이고, 확장성 및 적응성을 제공할 수 있습니다. 그러나 케이블 관리가 부적절한 경우에는 케이블 손상과 장애를 초래할 수 있습니다. 이로 인해 데이터 전송 오류와 성능 문제가 발생할 뿐만 아니라, 시스템 다운타임이 발생할 수 있습니다.

올바른 케이블 관리에 대해 자세히 알아보기

Airflow management

열 부하가 높을수록 공기 흐름을 극대화하기 위해 캐비닛 도어 구멍을 더 많이 뚫어야 합니다. 기류 관리 주변기기를 이용하면 효율성을 최적화할 수 있습니다. 에너지 효율성 관점에서는 공구가 필요 없는 블랭킹 패널이 유용한 옵션이 될 수 있습니다. 사용하지 않는 U 공간에 블랭킹 패널을 추가하여 hot-aisle의 공기가 cold-aisle로 다시 유입되지 않도록 할 수 있습니다. 600mm 이상의 캐비닛에는 수직 공기 흐름 배플을 설치함으로써, 공기 순환이 짧아지는 것을 방지하고 hot-aisle/cold-aisle의 이점을 유지할 수 있습니다.

기류 관리에 대해 자세히 알아보기

IT 랙 배치

오늘날의 IT 랙은 신속한 장비 설치가 가능합니다. 툴이 필요 없는 설치로 즉시 새 장비를 추가하거나 구성을 변경할 수 있습니다. 따라서 장비 설치 시 신속한 "슬라이드 인, 슬라이드 아웃" 절차를 이용하여 배치에 소요되는 시간과 인력을 절약할 수 있습니다.

데이터 센터 관리자는 통합 및 보완 솔루션에 단일 제조업체를 사용할 경우의 이점을 인지하고 있습니다. 이러한 솔루션은 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 함께 제공하므로 효율성을 높이고 비용을 절감하며 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다.

미래형 IT 랙

IT 랙은 IT 장비에 최적의 환경을 보장할 수 있습니다. 이들은 데이터 센터에 적응할 수 있게 확장성, 유연성 및 적응성 옵션을 제공해야 합니다. 올바른 IT 랙을 선택하여 비즈니스 요구에 맞게 구성하면 IT 장비가 안정적이고 효율적으로 작동할 수 있습니다. 반대로, IT 인프라를 적절하게 설계하고 구축하지 못하면, 활용도가 낮은 시스템, 정체 용량(stranded capacity)을 초래하고, 운영 비용이 증가되어 기업이 데이터 센터의 이점을 최대한 활용할 수가 없습니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역