The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Deutsche Telekom의 자회사로서 2000년에 설립된 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사 T-Systems는 글로벌 납품 역량을 갖춘 유럽 최대의 IT 서비스 회사 중 하나입니다.

클라우드 서비스를 제공하려는 전략적 비전에 따라, ‘T-시스템’의 데이터 센터 확장에 대한 필요성은 무엇보다도 중요해졌습니다. 회사의 기대를 실현하고 고객의 비즈니스 사례를 충족하며 가용성, 신뢰성, 보안, 확장성, 투명성, 효율성, 지속 가능성, 이에 더해 신속한 배치까지 달성하기 위해 요구 사항을 적절히 조합해야 했습니다. 짧은 시간 안에 기존의 데이터 센터를 확장하거나 구축하는 것은 리소스가 상당히 많이 필요하기 때문에 매우 어려운 도전 과제가 될 수 있습니다. 철저한 분석을 통해 모듈식 컨테이너형 구성이 빠른 가용성과 높은 확장성을 성공적으로 달성하여 향후 확장 단계뿐만 아니라 단계별 투자를 수월하게 할 수 있는 이상적인 옵션으로 판명되었습니다.

“모듈식 설계는 향후에도 투자할 수 있도록 향상된 유연성과 확장성을 제공하면서도 고객에게 다양한 혜택을 즉시 제공합니다.”라고 T-Systems Iberia의 프로그램 관리자인 Núria Berché가 말했습니다. “Vertiv는 저희와 협력하여 진정한 전문성과 업계 지식을 제공했으며 저희가 유럽의 국내 및 지역 고객 양쪽 모두에게 서비스를 제공할 수 있는 강력한 클라우드 플랫폼을 제공하는 회사로 자리매김하게 해주었습니다.”

사례 요약

위치: 바르셀로나, 스페인

Vertiv 솔루션:

특별히 크로아티아에 위치한 Vertiv 전용 통합형 모듈식 솔루션 시설에서 설계 및 구축하고 나중에 스페인, 바르셀로나에 위치한 곳으로 이전한 T-Systems 데이터 센터는 거의 300개의 Vertiv Knürr® 랙을 호스팅하는 38개의 통합형 모듈, 60개 이상의 Liebert® 열 관리 장치, 여러 AC 전력 시스템으로 구성되어 있습니다. 모듈식 인프라는 절연, 화재 방지, 모니터링, 안전한 액세스 제어 장치를 포함합니다.

중요 요구 사항:

짧은 시간 안에 기존의 데이터 센터를 확장하거나 구축하는 것은 리소스가 상당히 많이 필요하기 때문에 매우 어려운 도전 과제가 될 수 있습니다. 철저한 분석을 통해 모듈식 컨테이너형 구성이 빠른 가용성과 높은 확장성을 성공적으로 달성하여 향후 확장 단계뿐만 아니라 단계별 투자를 수월하게 할 수 있는 이상적인 옵션으로 판명되었습니다.

Download the Case Study

관련 자료

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역