L'unité de refroidissement de rack à eau glacée Liebert® DCL est disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
RUNGIS, FRANCE [5 octobre, 2016] – Emerson Network Power, une division d'Emerson (NYSE : EMR) et premier fournisseur mondial d'infrastructures critiques pour les systèmes d'information et de communication, annonce aujourd'hui la mise sur le marché du Liebert® DCL en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA). Liebert DCL constitue une nouvelle solution de thermal management qui intègre les technologies de rack et de climatisation dans une même unité. Grâce à ce système, les salles des petits datacenters et les applications à forte densité thermique peuvent disposer d'un refroidissement par eau à faible consommation énergétique.
Conçue selon deux architectures différentes (boucle fermée ou boucle hybride) l'unité Liebert DCL transfère l’énergie calorifique vers l'eau glacée, au plus près de la source de chaleur. La quantité d'air nécessaire au refroidissement est ainsi optimisée, ce qui accroît l'efficacité énergétique et réduit les coûts d’exploitation. La conception modulaire du Liebert DCL permet de multiples configurations autorisant jusqu'à quatre racks par unité de refroidissement, limitant ainsi l'encombrement au sol. Adaptée à des densités de charge thermique moyennes à élevées, l'unité Liebert DCL réduit également la consommation énergétique grâce aux ventilateurs EC et à la commande dynamique de la vitesse de ventilation.
« Dans l'environnement concurrentiel actuel, aucun exploitant de datacenter ne peut ignorer la problématique des coûts. Au terme d'une enquête approfondie auprès de notre clientèle, nous avons mis sur le marché une solution économique qui répond aux exigences actuelles du secteur et aux besoins futurs des clients, nous dit Kevin Brady, vice-président Thermal Management pour la région EMEA chez Emerson Network Power. Ce produit est conçu pour les décideurs qui souhaitent garantir de faibles coûts de fonctionnement au fil du temps, mais aussi disposer d'une disponibilité maximale immédiate. »
La disponibilité et l'efficacité sont gérées via le régulateur intégré iCOM™, qui surveille en permanence l'air fourni et l'air repris de l'unité et ajuste la vitesse des ventilateurs pour alimenter les serveurs avec l'exacte quantité d'air dont ils ont besoin. En cas de panne du régulateur, la fonction spécifique « fail-safe » garantit la continuité de fonctionnement et optimise le refroidissement en faisant tourner les ventilateurs à leur vitesse maximale et en ouvrant complètement la vanne d'eau glacée. Une fonction supplémentaire commande l'ouverture automatique des portes de l'unité afin d'utiliser le refroidissement de la salle en secours. Cela peut s'avérer crucial dans l’hypothèse d'une panne système ou si la température dépasse les limites admissibles.
Le Liebert DCL est également doté de capacités de services sophistiqués, assurés par le dispositif de diagnostic et de surveillance préventive à distance LIFE™ d'Emerson Network Power. À partir de centres LIFE dédiés, les experts d'Emerson Network Power analysent les données des équipements et les tendances, pour effectuer une maintenance proactive et préconiser des actions qui garantiront les meilleures performances opérationnelles. Pour plus d'informations sur LIFE, rendez-vous sur www.EmersonNetworkPower.fr/LIFE.
À propos d'Emerson Network Power
Emerson Network Power, une division d'Emerson, est le leader mondial des technologies pour infrastructures stratégiques et des services de gestion du cycle de vie pour les systèmes informatiques et de communication. Grâce à un large éventail de solutions matérielles et logicielles intelligentes rapidement déployées pour la gestion de l’alimentation électrique, du refroidissement et des infrastructures, Emerson Network Power assure l'efficacité et la haute disponibilité des réseaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.EmersonNetworkPower.fr.
À propos d'Emerson
Emerson (NYSE : EMR), basé à Saint-Louis, Missouri (États-Unis), est un acteur mondial de premier plan qui combine la technologie et l'ingénierie pour fournir des solutions innovantes pour l'industrie, le commerce et le grand public dans le monde entier. L’entreprise est constituée de cinq entités : Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies et Commercial & Residential Solutions. Au cours de l'exercice 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Emerson.com.
Media Contact
Camille Garcia
Tél.: 01 47 42 92 75
Camille.garcia@fleishmaneurope.com