The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Comment éviter les temps d’arrêt avec des PDU en rack redondants

La gestion d’un datacenter ne s’improvise pas, en particulier si vous souhaitez éviter les temps d’arrêt imprévus. Avec un coût moyen estimé de près de 9 000 $ par minute, une seule panne est suffisante pour avoir un impact significatif sur les résultats financiers d’une entreprise. Les gestionnaires de datacenter doivent prendre des mesures proactives les aidant à atténuer ce risque.

L’une des méthodologies les plus efficaces consiste à concevoir une infrastructure d’alimentation de datacenter entièrement redondante. Ce qui veut dire qu’il faut disposer de deux bandeaux de prises en rack (rPDU) pour chaque rack ou armoire de l’installation. Si les opérateurs utilisent des rPDU qui sont testés pour une fiabilité de 100 % par le fabricant, et gèrent correctement ces rPDU, ils peuvent réduire la probabilité d’une défaillance dans leur infrastructure d’alimentation redondante.

Commencez avec une marque fiable de rPDU...

Recherchez des rPDU intelligents avec les fonctionnalités adéquates.

En premier lieu, si vous avez d’anciens serveurs avec un seul cordon, assurez-vous d’investir dans des commutateurs de transfert automatiques. Ils facilitent la connexion aux sources primaires et secondaires d’alimentation par le biais d’un seul câble. Il est essentiel de s’assurer que le basculement est homogène. Cette question résolue, parlons des rPDU.

Les gestionnaires de datacenter doivent utiliser des rPDU avec commutation à distance, et idéalement, disposant en plus d’une couleur pour indiquer, en un coup d’œil, quelle source d’alimentation est connectée. Il existe ensuite l’option d’utiliser des rPDU intelligents. Ils permettent une surveillance de la distribution électrique à distance, autant à grande échelle que granulairement via des pièces d’équipement individuelles. Les seuils pour le courant, la tension, etc. peuvent également être définis, de sorte qu’au moment où un seuil est dépassé, le personnel prédésigné peut recevoir une alerte via SNMP, SMS ou e-mail.

Alors que cette option devient plus populaire, il est essentiel de rechercher spécifiquement un rPDU intelligent qui tire parti du protocole Rapid Tree Spanning (RSTP). Autrement, chaque rPDU doit être câblé au commutateur réseau. Avec le RSTP, les techniciens peuvent faire en sorte que leurs PDU en rack soient configurés en chaîne avec deux connexions au commutateur, une à la fin de la série, et une au début. Normalement, cela crée des boucles de commutation, mais le RSTP a été spécialement conçu pour empêcher les tempêtes de diffusion.

... et configurer correctement la charge.

Il est crucial de travailler avec un fabricant de rPDU de confiance ayant testé ses produits de manière approfondie et qui est prêt à en assurer le support. De même, il est important de s’assurer que ces outils offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin, à savoir celles mentionnées ci-dessus.

Cependant, cela sera tout à fait inutile pour vous si vous n’êtes pas attentif à la manière dont vous utilisez cette technologie. Plus précisément, il est important de ne pas distribuer trop de puissance dans chaque PDU en rack. Simplement disposer de deux rPDU en place ne garantit pas la redondance si la consommation énergétique sur chacune de ces rPDU dépasse 50 %. Si la source d’alimentation principale est off line, seul l’un des PDU en rack doit consommer toute l’électricité, ce qui signifie qu’il fonctionnera à pleine capacité.

Dans le même temps, sous-utiliser vos rPDU n’est pas à votre avantage. Selon Brandon Perryman, les circuits en sous-charge peuvent entraîner des frais d’abonnement électrique exagérés. En d’autres termes, chargez les PDU en rack à la moitié de leur capacité nominale si cette charge est répartie entre deux sources, ou à leur capacité nominale si elle passe par une seule source. Une fois encore, un fabricant de matériel d’origine réputé aura soigneusement testé les produits pour s’assurer qu’ils peuvent gérer la charge maximale.

La fiabilité et l’utilisation correcte sont synonymes de redondance de l’infrastructure électrique. N’oubliez pas cela, et vous pourrez simplement prendre un peu de temps pour vous, sans vous soucier de ce qui se passe dans le datacenter.

MY ACCOUNT
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation