Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vos besoins spécifiques doivent déterminer votre décision en matière d’alimentation IT.

Le système d’alimentation sans interruption (ASI) est devenu un composant indispensable d’une infrastructure d’alimentation fiable conçue pour garantir une disponibilité optimale. En cas de panne de courant, un onduleur fournit une alimentation d’urgence instantanée aux équipements critiques grâce à de l’énergie généralement stockée dans une batterie.

Les onduleurs jouent un rôle majeur dans la protection des infrastructures IT distribuées d’aujourd’hui, en particulier pour les déploiements en périphérie du réseau. Ils alimentent les serveurs critiques ainsi que les autres composants électroniques présents dans les réseaux IT, et s’assurent que ces systèmes continuent à fonctionner correctement même en cas de défaillance de la principale source d’alimentation.

Le choix d’un onduleur pour votre application spécifique nécessite l’examen d’un certain nombre de facteurs. La puissance, l’emplacement et la criticité de l’équipement à protéger sont essentiels, ainsi que des considérations budgétaires, lors du choix d’un onduleur comme protection électrique.

Quel est le degré de criticité de l'équipement à protéger ?

Avec la numérisation croissante dans pratiquement tous les secteurs, l’IT distribuée est devenue essentielle pour assister les utilisateurs, fournir des services et collecter des données. A travers les secteurs de l’éducation, de l’administration, de la finance, du retail ainsi que dans de nombreux autres secteurs, les services IT renforcent la capacité et la résilience des sites distants et déploient des équipements sur des nouveaux sites.

La capacité IT s’étend des datacenters centraux jusqu’à la périphérie du réseau, ce qui requiert des onduleurs pour s’adapter et offrir une sécurité plus élevée. La périphérie du réseau ne se limite plus à une simple armoire destinée au stockage de données et du matériel réseau. Une architecture distribuée et décentralisée est désormais essentielle pour l’environnement informatique.

La prolifération de l’Internet des Objets (IoT) et des services cloud a créé de nouvelles attentes du Edge Computing. Les consommateurs s’attendent à une disponibilité permanente, avec une réponse quasi instantanée comme facteur clé. Cela alimente un besoin en plein essor de centres edge locaux pouvant traiter les données au plus près de l’utilisateur.

Chaque entreprise doit identifier le niveau de protection requis pour les différents systèmes IT de son site. Cela peut impliquer l’évaluation du coût du temps perdu, de la perte de productivité et de l’impact sur les ventes suite à un arrêt. Certains systèmes sont tout simplement trop précieux pour qu’une entreprise puisse s’en passer même pour une courte durée, tandis que d’autres peuvent être moins critiques et tolérer une brève panne. Avec plusieurs équipements sensibles dans un site, certains composants peuvent nécessiter la protection la plus élevée avec un onduleur on line, tandis que d’autres peuvent être suffisamment protégés avec un système line interactive plus économique.

La capacité de votre charge aujourd’hui… et à l’avenir

Vos systèmes peuvent radicalement changer au cours d’une année. Vous devez prévoir vos besoins de protection électrique autant que possible à l’avance. Cela peut impliquer de devoir choisir entre un onduleur on line et un onduleur line interactive. Quel que soit le niveau de criticité actuel d’un système, ses besoins futurs en électricité joueront un rôle majeur dans le choix d’une solution ASI.

Un dimensionnement correct de l’onduleur peut constituer la principale première étape vers un rendement opérationnel optimal. Vous devez vous assurer que la charge de votre onduleur ne soit pas si faible au point d’impacter l’efficacité de son fonctionnement. A cet effet, la puissance réelle de chaque onduleur doit être calculée avec soin. Vous devez également considérer le facteur de puissance pour identifier la puissance réelle de l’onduleur. À défaut, vous ne pouvez pas être certain de la charge qu’il peut réellement supporter.

Par exemple, un système peut avoir une puissance nominale de 20 kW, mais si son facteur de puissance est seulement de 0,8, il ne peut fournir que 80 % de sa puissance nominale. Tandis qu’un onduleur avec un facteur de puissance « unitaire » (ou 1,0) fournira 100 % de sa puissance nominale. Il est important de connaître le facteur de puissance précis de chaque onduleur envisagé.

Quelle est la durée d’autonomie nécessaire une fois le courant interrompu ?

L’autonomie est le nombre de minutes pendant lesquelles votre onduleur peut alimenter les dispositifs connectés pendant une panne. Votre autonomie minimale est le temps nécessaire pour effectuer un arrêt ordonné de l’ensemble de vos équipements IT. Lors de la sélection d’un onduleur, il est conseillé d’en choisir un avec une puissance de sortie supérieure de 20 à 25 % à la puissance totale des équipements connectés.

Protection du Edge

Votre application IT dictera souvent le type d’onduleurs le plus approprié. Cela peut signifier placer l’équipement IT dans des endroits n’ayant pas été conçus pour cela, tels que des placards utilitaires et des entrepôts, où il doit partager l’espace avec les fournitures de nettoyage et les stocks excédentaires. Les onduleurs rackables peuvent partager de l’espace avec d’autres équipements IT dans ces plus petits espaces.

Les trois principaux types de topologies d’onduleurs

Les trois principales configurations d’onduleurs sont définies par la manière dont l’énergie circule dans l’unité :

Onduleur on line (double conversion)—L’onduleur on line offre une alimentation AC continue et de qualité professionnelle élevée à l’équipement sans interruption lors du basculement sur batterie. L’onduleur on line protège vos équipements contre pratiquement toutes les défaillances d’alimentation provoquées par les coupures, pannes partielles, variations, surtensions ou interférences électriques. Un véritable onduleur on line double conversion offre un conditionnement d’alimentation à 100 %, un temps de transfert vers batterie nul, aucun changement de tension de sortie et une meilleure suppression des transitoires que les unités line interactive.En ce qui concerne les charges IT critiques, seule la technologie on line double conversion protège entièrement contre toutes les éventualités.

Onduleur line interactive—Les onduleurs line interactive offrent à la fois un conditionnement de l’alimentation et une autonomie batterie. Cette technologie est particulièrement efficace dans les zones où les pannes sont rares, mais où les fluctuations de courant sont fréquentes. Les onduleurs line interactive prennent en charge une large plage de fluctuations de tension d’entrée avant de basculer sur la batterie. Au-delà de l’autonomie batterie, un onduleur line interactive offre un meilleur contrôle des fluctuations d’alimentation que les onduleurs off line. L’avantage essentiel d’un onduleur line interactive est le circuit d’amplification de tension et la plage de tension d’entrée acceptée par l’onduleur. Plus la plage est large, plus vous bénéficierez d’une protection totale. Un onduleur line interactive assure le conditionnement de l’alimentation avec une coupure de 4 à 6 millisecondes de l’alimentation lors du transfert sur batterie.

Onduleur off line—Un onduleur off line, également appelée onduleur standby ou batterie de secours, est un choix économique. Les meilleurs onduleurs off line basculent assez vite sur la batterie pour éviter des défaillances d’alimentation et les courtes pannes de courant. Elles préviennent la plupart des pics de tension, mais ne conservent pas une alimentation parfaite pendant les variations et les hausses mineures. Un système off line transmet l’alimentation secteur directement à la charge protégée avec une interruption de 6 à 8 millisecondes de l’alimentation lors du transfert vers la batterie de secours.

De quelle taille d’onduleur avez-vous besoin ?

Les onduleurs ont à la fois des puissances nominales maximales en watts et des puissances nominales maximales en VA (volt-ampère). Aucune de ces valeurs nominales ne doit être dépassée par l’équipement connecté à l’onduleur. Si le courant total consommé par l’équipement connecté dépasse la puissance de l’onduleur, ce dernier sera surchargé. Lorsqu’un onduleur est surchargé, il peut faire chuter la charge en cas de panne au lieu de basculer en mode batterie.

Vous pouvez calculer vos besoins approximatifs en puissance d’onduleur en totalisant les besoins en puissance de l’ensemble des équipements qui seront connectés au système. Vous pouvez sélectionner une puissance d’onduleur selon la valeur de la charge électrique totale à protéger, une fois celle-ci déterminée. La plupart des fabricants d’onduleurs recommandent de limiter les charges des équipements IT à environ 80 % de la puissance de l’unité. Cela permet à l’onduleur de gérer les fluctuations de la demande d’énergie, réduit le risque de surcharges et laisse de la marge pour des équipements supplémentaires.

Vous avez besoin d’une protection contre tous les problèmes d’alimentation

Une panne de courant est un problème visible Il existe de nombreuses autres perturbations électriques, plus fréquentes mais invisibles : — les pointes de tension, les pics, les variations—. Ces conditions entraînent des fluctuations imprévisibles de l'activité et peuvent endommager vos équipements critiques. La protection des composants IT sensibles contre ces anomalies électriques doit donc faire partie de votre stratégie globale de protection électrique.

Vertiv vous aidera à choisir l’onduleur adapté à votre application

Vertiv propose la gamme d’onduleurs la plus complète du marché pour les applications en périphérie du réseau grâce à trois principaux types de technologie.

On line

Partner Login

Langue & Localisation