Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

A New Kind of Edge Protection

Edge is an evolution, not a revolution.

 

Data Security

 

There are many challenges your customers will be facing when it comes to data security. In addition to the measures taken online, here are a few ways you can help when it comes to setting up their infrastructure.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

600x600-security1_299607_0.jpg

600x600--222871-security2_299606_0.jpg

600x600-109597-security1_299609_0.jpg

  • The proliferation of IoT devices can create new challenges for your customers. Your customers are going to be concerned about data encryption, access-control practices, and utilizing VPN tunneling.
  • As the number of IoT devices grow, it is imperative that IT understand the potential security issues around these devices and make sure those systems can be adequately secured.
  • Redundancy and failover management is crucial for devices that process data at the edge to ensure the data is delivered and processed correctly when a single node goes down.

 

Infrastructure Security

 

Simple changes to your customer’s infrastructure set up can make a big difference when it comes to securing their edge environments. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology Outdated equipment can put your customers at a greater risk of a break. Look for programs that help with the transition process. Trade-In Program
Many people with access to the facility or IT equipment distributed, not locked or exposed to non-technical personnel Find a server rack that can be locked. For extra protection – recommend individually keying each rack. With multiple people going in and out of the facility, this will reduce risk by ensuring only pertinent personnel are accessing important equipment. Vertiv VR Rack
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

 

Helpful Talking Points

 

The final frontier of data vulnerability is at the rack level. Ponemon Institute reported that:

 600x600-human-error_299608_0.jpg

 

 

Operational Security

 

The operations of a data center are the pieces that keep the systems and workflows running. In order to eliminate downtime, it is important that each installation is not only equipped with the infrastructure to support the set up, but also reduce any security risk along the way. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA


Need more information?   Visit our Partner Portal

Mejora el Edge con las infraestructuras Vertiv


Los negocios de tus clientes están recurriendo a las TI para respaldar nuevas aplicaciones Edge y desplazar el procesamiento y el almacenamiento para que estén más cerca de los clientes, asociados y dispositivos. Pero no pueden hacerlo solos.

Como “Arquitectos de la Continuidad”, Vertiv ofrece un amplio portfolio de sistemas de infraestructura inteligente, software y servicios que abordan los desafíos de fiabilidad, escalabilidad y gestión que tus clientes afrontan a medida que su Edge avanza. No importa cuál sea su reto, Vertiv tiene la solución.

Mueve el ratón por encima de cada imagen y haz clic en el área resaltada para obtener más información.

Gestión de hardware

Descubre cómo puedes reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del centro de datos mediante el acceso remoto y el control de Avocent

Consola serie Avocent ACS 800

Servidor de consola avanzado Avocent ACS 8000

Consola Avocent de acceso a rack local

Switches KVM Avocent MergePoint Unity

Serie KVM Avocent AutoView

Software de mantenimiento Avocent DSView

Racks y armarios

Usa productos de rack y armarios flexibles y rentables, así como sistemas integrales seguros para tu centro de datos.

Rack VR de Vertiv

Thermal Management

La gestión del flujo de aire del centro de datos se basa en el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, donde los armarios se colocan en filas alternas, con tomas de aire de TI (pasillos fríos) y salidas de aire de TI (pasillos calientes), unas frente a otras. Esta configuración les permite a los operadores de centros de datos concentrar el flujo de aire de refrigeración solo donde sea necesario, en las tomas de aire de TI, y evitar los costes e ineficiencias innecesarios derivados de acondicionar todas las nuevas instalaciones.

Refrigeración para rack Vertiv VRC de hasta 3500 W

Refrigeración in-row Vertiv CRV de hasta 33 kW

Monitorización remota

Tanto si hablamos de monitorización de la batería, sistemas de detección de fugas, control de temperatura, monitorización a nivel de sensor para entornos industriales exigentes o sistemas complejos de monitorización de centros de datos, todos estamos de acuerdo en que se trata de una parte esencial de la protección con vistas al futuro y de la seguridad de una instalación crítica.

Vertiv Environet Alert - Próximamente

Trellis Power Insight - Próximamente

Distribución de energía en rack

La gama de PDU para rack de Vertiv cumple con los distintos requisitos de distribución de energía de las aplicaciones de TI y medioambientales.​​

PDU para rack Vertiv Geist

UPDU Vertiv Geist

Acceso y control remoto Racks y armarios Refrigeración de rack Monitorización remota SAI monofásico Distribución de energía en rack

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Artículos relacionados con el Edge

VR Rack Image Alt Text
Casos de éxito

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

febrero 18, 2020 Leer más
Vídeos
Deploying at the Edge Webinar
abril 11, 2019
Publicaciones de blog
Edge Computing, minoristas y lo que necesita saber
enero 21, 2020
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación