Resumen
Hoy en día, conceptos como "protección medioambiental", "eficiencia" y "ahorro energético" marcan tendencia en muchos sectores. Como estos términos se aplican también al ámbito de los SAI, podemos decir que en estos sistemas también se ha convertido en una tendencia en estos productos. El modo ecológico (ECO mode) es una función muy interesante en la tecnología de los SAI, en especial en lo que se refiere a las aplicaciones pequeñas o monofásicas de menos de 10 kVA. En el sector de los SAI se ha extendido su uso en equipos de doble conversión. Estos equipos, caracterizados por la doble conversión de potencia, por lo general no alcanzan altos valores de eficiencia energética durante su funcionamiento normal. Por este motivo, la utilización del modo ecológico dio un valor añadido para alcanzar una mayor eficiencia y ahorro energético. Sin embargo, existe un modo ecológico que se utiliza de manera inherente en otros productos SAI y que quizá no es tan conocido; en este artículo hablaremos de él.