The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Definiendo el Edge: cuatro arquetipos del Edge y sus requisitos tecnológicos

mayo 04, 2018


Este artículo ofrece una descripción de cada arquetipo con los ejemplos de uso más destacados, además de una descripción general de los requisitos de conectividad con concentradores locales, urbanos y regionales, que representan la capa de transmisión y el núcleo del edge, en ocasiones diferenciados como Edge Computing (informática perimetral), Fog Computing (informática en la niebla) y Cloud Computing (informática en la nube).

Puntos clave

  • Vertiv identificó los 24 casos de uso del edge basados en el crecimiento del proyecto, la criticidad y el impacto financiero.
  • Estos casos se analizaron para características comunes tales como ancho de banda, latencia, disponibilidad y seguridad.
  • Se definen cuatro arquetipos del edge:
    • Aplicaciones con uso intensivo de datos: Representa ejemplos de uso en los que la cantidad de datos provoca que no resulte práctica la transferencia a través de la red directamente a la nube, o bien desde la nube al punto de uso, debido al volumen de los datos, al coste o a problemas de ancho de banda.
    • Aplicaciones sensibles a la latencia humana: Abarca ejemplos de uso en los que los servicios se optimizan para el consumo humano. Como su propio nombre indica, la velocidad es la característica que define este arquetipo.
    • Aplicaciones sensibles a la latencia máquina-máquina: Abarca ejemplos de uso en los que los servicios se optimizan para el consumo entre máquinas.
    • Aplicaciones cruciales para la vida: Abarca ejemplos de uso que afectan directamente a la salud y la seguridad humanas. En estos casos, la velocidad y la fiabilidad son fundamentales.
    • Vertiv se basará en este trabajo inicial para definir mejor los requisitos tecnológicos específicos y las configuraciones para cada arquetipo.

LEER EL INFORME

Artículos relacionados

The Edge of Simplicity Image

Temas de artículos

The Edge of Simplicity
INVESTORS
Descripción general

Idioma y ubicación