The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

La economía del edge – Obtención de rentabilidad de la inversión en el edge

Robert Linsdell •

Bienvenido a mi último artículo sobre el edge. Hemos analizado los detalles de casi todo lo relacionado con el edge, pero hay un área de la que aún no hemos hablado: ¿cómo puede esto aumentar mis beneficios?

En primer lugar, la buena noticia es que sí puede. La tecnología del edge tiene la capacidad de ofrecer un ahorro tanto directo como indirecto a cualquier negocio en Australia y Nueva Zelanda.

Hemos llevado a cabo una investigación sobre el uso de nuestras soluciones de edge frente a una configuración de centro de datos tradicional y hemos descubierto que las empresas podrían ahorrar más del 50 % de los gastos totales relacionados con el centro de datos en el transcurso de cinco años.

Por tanto, veamos algunas de las formas en que su negocio podría aumentar los beneficios en relación con el edge.

Ahorro de espacio

La ventaja más clara en cuanto a la rentabilidad de la tecnología de edge, como pueden ser los centros de datos modulares, es que no requieren una sala construida a tal efecto. Ya constituyen una sala en sí mismos.

El diseño y la construcción de centros de datos tradicionales pueden costar cientos de miles o incluso millones de dólares, en función de diversos factores tales como el tamaño y el tipo de industria. Pero, en cualquier caso, tienen un precio muy alto.

Los centros de datos más inteligentes y pequeños se pueden acomodar en cualquier espacio libre de las instalaciones y ocupan una superficie mínima en su formato más reducido. No se diferencian mucho de un armario archivador normal, por lo que se pueden pedir para recibirlos al día siguiente y pueden estar instalados en menos de un día.

Reducción de la potencia y aumento del PUE

Si se encuentra en Australia y es propietario o director de un negocio, o incluso si ha prestado atención a las últimas facturas de electricidad de su casa, puede que haya observado un aumento considerable en lo que paga.

Desde julio de 2017, los proveedores de energía de Australia han venido aplicando subidas en los precios de la electricidad y el gas. En Australia Meridional, el aumento ha sido de casi un 20 % como promedio, y otros estados le siguen de cerca.

Los centros de datos consumen una gran cantidad de energía. Cualquier ahorro aquí tiene ahora un efecto incluso mayor que antes desde el aumento de los precios, y la infraestructura del edge reduce en gran medida estas facturas.

Lamentablemente, los centros de datos tradicionales no suelen ser eficientes energéticamente y, aunque existen muchas formas de incrementar su eficiencia, resulta difícil que superen a los centros de datos modulares gracias a la reducción del espacio que estos permiten.

Nuestro SmartCabinet™, un centro de datos con un único rack totalmente integrado que ofrece protección de alimentación, distribución de alimentación, refrigeración, supervisión y gestión de la infraestructura, emplea SAI y tecnología de refrigeración de primer nivel para ofrecerle un índice de efectividad del uso de energía (PUE) inferior al 1,6. Un centro de datos típico (de nuevo, según el tamaño, la industria y otros factores) tendría un índice mínimo del 2,5.

Es posible que el ahorro no se limite a esto; si tiene una empresa en Nueva Gales del Sur y reúne los requisitos para el certificado de ahorro energético (ESC) gubernamental, podría recibir una importante gratificación por el ahorro energético real y previsto dentro de este marco si demuestra cómo su empresa reduce el consumo energético a lo largo de un periodo prolongado.

El número más importante es el uno

El ahorro energético, así como la eliminación de la necesidad de una sala destinada especialmente al centro de datos, son probablemente los primeros ahorros que las empresas experimentarán con el traslado al edge, pero no son los únicos.

Los centros de datos suelen contener una combinación de soluciones de distintos proveedores. Tratar con varios proveedores implica tener diversos presupuestos, acuerdos de compra, condiciones de pago y relaciones —y probablemente no todas serán fáciles—, todo lo cual supone mucho más tiempo y energía a expensas de su negocio.

Además, los directores financieros y los departamentos de adquisición son muy partidarios de la consolidación de proveedores, especialmente si el proveedor en cuestión puede ofrecer una solución óptima. La tecnología de edge simplifica el proceso de adquisición y, si algo va mal, está claro a quién pedir responsabilidades.

Ha llegado el momento de implantar el edge en Australia. Las empresas que adopten esta vía entenderán el rendimiento de la inversión que puede aportar el edge, además de la ventaja de disfrutar de un entorno informático simplificado y más ágil. Los directores de innovación y los departamentos informáticos ya están recibiendo presiones para ser más reactivos y se les ha encargado la adopción de tecnologías de "tercera plataforma", tales como dispositivos móviles, redes sociales, informática en la nube y "big data".

Cambiar la forma de pensar sobre el edge y el entorno informático de su empresa al completo puede ahorrarle tiempo y dinero, así como contribuir a convertir la informática en una fuente de beneficios y en un foco de generación de servicios digitales nuevos que satisfagan los objetivos comerciales.

INVESTORS
Descripción general

Idioma y ubicación