Los nuevos modelos están diseñados para reducir costes y agilizar su implantación
Madrid, España [19 de octubre de 2021]: Vertiv (NYSE: VRT), proveedor mundial de soluciones de continuidad e infraestructura digital crítica, ha dado a conocer hoy los resultados de un proyecto de investigación en profundidad para identificar modelos de infraestructura de Edge Computing que ayuden a las organizaciones a avanzar hacia un enfoque más estandarizado de las implantaciones Edge, con la intención de mejorar los costes y los tiempos de despliegue.
El informe, Modelos de infraestructura Edge Archetypes 2.0 listos para su despliegue se basa en la investigación y taxonomía de arquetipos de Edge Computing que Vertiv presentó a la industria en 2018. El nuevo estudio clasifica las instalaciones en el extremo de la red en función de factores como la ubicación y el entorno externo, el número de racks, los requisitos de energía y la disponibilidad, la tenencia del emplazamiento, la infraestructura pasiva, el proveedor de infraestructura de Edge Computing y el número de ubicación que se van a desplegar.
- Edge de dispositivos: La computación se encuentra en el propio dispositivo final, ya sea integrado en el mismo o de forma independiente, que se conecta directamente al dispositivo, como los dispositivos de RA/RV o los semáforos inteligentes.
 - Micro Edge: Una solución pequeña e independiente que puede variar en tamaño desde uno o dos servidores hasta cuatro racks. Puede desplegarse en las propias instalaciones de la empresa o en las de una empresa de telecomunicaciones, con casos de uso como la gestión de inventarios en tiempo real y armarios de red en instalaciones educativas.
 - Centro de datos Edge distribuido: Puede estar dentro de un centro de datos local (ya sea un centro de datos empresarial preexistente o una sala de red o una nueva instalación independiente). También puede tratarse de un pequeño centro de datos distribuido o de una instalación de Colocation situada en la red de la empresa de telecomunicaciones o en un sitio regional. Los centros de datos Edge distribuidos son comunes hoy en día en aplicaciones de fabricación, telecomunicaciones, atención sanitaria y ciudades inteligentes.
 - Centro de datos Edge regional: Una instalación de centro de datos ubicada fuera de los centros de datos centrales. Al tratarse de una instalación construida específicamente para albergar infraestructura informática, comparte muchas características de los centros de datos a hiperescala, por ejemplo, está acondicionada y controlada, presenta una alta seguridad y una gran fiabilidad. Este modelo es común para las aplicaciones de venta minorista, y sirve como sitio de procesamiento de datos intermedio.
 
La introducción de los arquetipos del Edge hace tres años hizo avanzar la comprensión del Edge Computing. Fue el primer intento formal —con información recopilada en todo el sector— de agrupar las aplicaciones en el extremo de la red de manera que ayudara a las organizaciones a no reinventar la rueda con cada despliegue remoto. Desde entonces, otras organizaciones y organismos del sector han trabajado en paralelo —y, a menudo, con Vertiv como colaborador— para crear procesos y tecnologías estándar que permitan avanzar en la comprensión y la eficacia del Edge Computing. Estos últimos modelos de infraestructura en el extremo de la red representan el siguiente paso lógico.
«A medida que el Edge Computing madura y los sitios remotos proliferan y se tornan más sofisticados, la creación de modelos de infraestructura Edge es un paso necesario hacia equipamientos y diseños estandarizados, capaces de aumentar la eficiencia y reducir los costes y los plazos de implantación —afirmó Martin Olsen, vicepresidente mundial de estrategia de Edge Computing y transformación de Vertiv—. Las ubicacionesEdge seguirán requiriendo cierta personalización para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, pero estos modelos racionalizan muchas opciones fundamentales e introducen cierta repetibilidad muy necesaria en los entornos remotos. Este estudio es especialmente útil para los prescriptores, como los partners de canal, y los profesionales de la gestión de TI».
El estudio, desarrollado con el apoyo de la firma de análisis STL Partners, deja claro que las ubicaciones Edge requerirán ajustes basados en factores como el entorno, el caso de uso, los equipos heredados, la seguridad y el mantenimiento, las operaciones de los centros de datos empresariales y las capacidades de comunicación. Sin embargo, estos ajustes son posibles en el marco de los modelos de infraestructura Edge, y no disminuyen los beneficios de la estandarización que los modelos proporcionan.
«Al adoptar los cuatro modelos de infraestructura, los actores de este ecosistema pueden obtener una serie de ventajas, como la aceleración de la salida al mercado y el despliegue de las instalaciones —observó Dalia Adib, directora de consultoría y responsable de la práctica de Edge Computingen STL Partners—. El mercado del Edge Computing está creciendo y esto solo puede reforzarse introduciendo cierto grado de estandarización en el lenguaje que utilizamos para describir el extremo de la red».
El informe también analiza las necesidades de infraestructura Edge de algunos sectores verticales clave, como la fabricación, el comercio minorista y las telecomunicaciones, y evalúa sus modelos de infraestructura Edge preferidos. Además de identificar los modelos de infraestructura Edge, el informe ofrece recomendaciones para las empresas y los proveedores de soluciones que despliegan este tipo de infraestructura.
Vertiv también ha desarrollado una herramienta online para ayudar a los clientes, partners de canal y demás personas que planifican, seleccionan y despliegan instalaciones Edge a determinar el modelo de infraestructura adecuado para sus aplicaciones. El informe y la herramienta están disponibles en Vertiv.com/EdgeArchetypes-EMEA.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, y para las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con el significado de la Sección 27 de la “Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 de la “Securities Act” y la Sección 21E de la “Securities Exchange Act”. Estas declaraciones son solo predicciones. Los eventos reales o resultados pueden diferir materialmente de lo afirmado en las declaraciones prospectivas aquí expuestas. Los lectores pueden consultar los documentos presentados por Vertiv ante la “Securities and Exchange Commission”, incluyendo el más reciente Informe Anual en el formulario 10-K y cualquier subsecuente informe trimestral en el formulario 10-Q, para más detalles de estos y otros importantes factores de riesgo concernientes a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está sujeto a ninguna obligación, y declina expresamente cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.
Contacto
Santiago Semprun
T +34 690 69 10 71
E vertiv.spain@hkstrategies.com