Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Tus necesidades deben determinar tu decisión sobre la potencia informática

El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) se ha convertido en un componente indispensable de una infraestructura energética fiable y de máxima disponibilidad. En caso de fallo de la alimentación de CA, un sistema SAI proporciona energía de emergencia instantánea a los dispositivos críticos mediante la energía que suele almacenarse en una batería.

Los sistemas SAI desempeñan un papel importante en la protección de la infraestructura de TI distribuida de hoy en día, sobre todo, en las implantaciones en el extremo de la red. Además, proporcionan energía a los servidores críticos y a otros componentes electrónicos que se encuentran en las redes informáticas, y se aseguran de que estos sistemas sigan funcionando de forma correcta incluso cuando falla la fuente de alimentación principal.

La selección de un SAI para tu aplicación particular requiere un examen de una serie de factores. El tamaño de la carga, la ubicación y la criticidad del equipo a proteger son claves, así como las consideraciones presupuestarias, al elegir un SAI para backup de alimentación.

¿Cómo de crítico es el equipo que hay que proteger?

Con el aumento de la digitalización en casi todos los sectores, la TI distribuida se ha convertido en algo esencial para dar soporte a los usuarios, prestar servicios y recopilar datos. En sectores como la educación, la administración pública, la banca y el retail, entre otros, las organizaciones de TI están reforzando la capacidad y la resiliencia de los emplazamientos remotos e implementando equipos en nuevas ubicaciones.

La capacidad de TI se está expandiendo desde los centros de datos centrales hasta el extremo de la red. Esto obliga a los sistemas SAI a adaptarse y ofrecer una mayor seguridad. El extremo de la red ya no es un simple armario para el almacenamiento de datos y los dispositivos de red. La arquitectura distribuida y descentralizada es ahora fundamental para el entorno de computing.

La proliferación del Internet de las Cosas (IoT) y de los servicios en la nube ha creado nuevas expectativas sobre el edge computing. Los consumidores esperan una disponibilidad permanente, con una respuesta casi instantánea como factor clave. Esto alimenta una creciente necesidad de ubicaciones edge locales que puedan procesar los datos más cerca del usuario.

Cada organización debe identificar el nivel de protección necesario para los distintos sistemas de TI de sus instalaciones. Esto puede implicar la determinación del coste en tiempo, productividad y ventas perdidos que supondría una parada. Algunos sistemas son demasiado valiosos para una empresa como para dejar que fallen incluso durante un breve periodo de tiempo, mientras que otros pueden ser de naturaleza menos crítica y pueden tolerar una breve interrupción. Con muchas piezas electrónicas sensibles en una instalación, algunos componentes pueden requerir el máximo nivel de protección con un SAI online, mientras que otros pueden estar bien protegidos con un sistema line interactive más económico.

El tamaño de tu carga hoy… y en el futuro

Tus sistemas pueden cambiar drásticamente en el transcurso de un año. Debes calcular tus necesidades de protección eléctrica con la mayor antelación posible. Esto implica decidir entre un sistema SAI online o line interactive. Independientemente del nivel de criticidad de un sistema, las necesidades futuras de energía son un factor importante a la hora de elegir una solución SAI.

El dimensionamiento adecuado del SAI puede ser el paso más importante para conseguir una eficiencia operativa óptima. Debes asegurarte de que la carga de tu SAI sea lo suficientemente alta para que la unidad funcione de forma eficiente. Para ello, hay que calcular cuidadosamente la capacidad real de cada sistema SAI y tener en cuenta el factor de potencia para conocer su capacidad. De lo contrario, no podrás estar seguro de la carga que puede admitir.

Por ejemplo, un sistema puede haber sido clasificado para 20 kW, pero si tiene un factor de potencia de solo 0,8 puede proporcionar solo el 80 % de su clasificación. Mientras que un SAI con factor de potencia de “unidad” (o 1,0) proporcionará el total de su capacidad nominal. Es importante conocer el factor de potencia preciso de cada SAI en cuestión.

¿Cuánto tiempo de autonomía necesitas cuando se va la alimentación eléctrica?

El tiempo de autonomía es el número de minutos que tu sistema SAI puede alimentar los dispositivos conectados en caso de un fallo de eléctrico. Tu tiempo de autonomía mínimo es el tiempo que necesitas para completar un apagado ordenado de todos tus equipos de TI. En el momento de decantarte por un SAI, es conveniente elegir uno con una capacidad que sea un 20-25% superior a la potencia total de los dispositivos conectados.

Protección del Edge

Las aplicaciones de TI suelen dictar exactamente qué tipo de sistema SAI es el más adecuado. En muchos casos, estos se instalan en lugares para los que no fueron diseñados, como armarios de servicio y trasteros, donde comparten espacio con los suministros de limpieza y el exceso de inventario. Un sistema SAI de montaje en rack puede compartir espacio con otros componentes de TI en estos espacios reducidos.

Los tres tipos principales de topologías de SAI

Las tres principales configuraciones del sistema SAI se definen por la forma en que la alimentación se mueve a través de la unidad:

SAI online (doble conversión)— El SAI online proporciona alimentación de CA continua y de alta calidad a los equipos sin interrupciones cuando se transfiere a la batería de reserva. Además, protege el equipo de casi todas las perturbaciones de la alimentación debidas a cortes de energía, caídas de tensión, sobretensiones o interferencias de ruido. Un verdadero SAI online doble conversión proporciona un total acondicionamiento de potencia, tiempo de transferencia cero a la batería, sin cambios en la tensión de salida, y una mejor supresión de transitorios que las unidades line interactive. Cuando se trata de cargas de TI críticas, solo la tecnología online doble conversión protege plenamente contra todas las eventualidades.

SAI line interactive—El sistema SAI line interactive proporciona acondicionamiento de alimentación y la reserva de batería. Esta tecnología es particularmente eficaz en áreas en las que los cortes de energía son poco frecuentes, pero las fluctuaciones de energía son comunes. El SAI line interactive admite una amplia gama de fluctuaciones de la tensión de entrada antes de cambiar a la batería de reserva, y ofrece un mejor control sobre ellas que los sistemas offline. La ventaja fundamental del SAI line interactive es el circuito de refuerzo de tensión y el rango de tensión de entrada que acepta. Cuanto más amplia sea la gama, más protección total tendrá. Un SAI line interactive proporciona acondicionamiento de energía con un corte de 4-6 ms de potencia al cambiar a la autonomía de batería.

SAI offline—El SAI offline, también llamado SAI standby, es una opción rentable. Los mejores sistemas SAI offline cambian a la energía de la batería lo suficientemente rápido, como para evitar apagones y breves cortes de energía, y evitan la mayoría de los picos. Sin embargo, no mantienen una potencia perfecta durante las bajadas menores y las búsquedas. Un sistema offline pasa la alimentación de la red eléctrica directamente a la carga protegida con un corte de 6-8 ms de potencia al cambiar a la autonomía de batería.

¿Qué potencia necesita tu sistema SAI?

Los sistemas SAI tienen potencias nominales máximas en vatios y máximas en VA (voltios-amperios). El equipo conectado al SAI no debe superar ninguno de estos valores nominales. Si la corriente total consumida por el equipo conectado supera la capacidad del sistema SAI, este se sobrecargará. Cuando esto sucede, la carga puede caer y producir un apagón en lugar de cambiar al modo de batería de reserva.

Puedes calcular los requisitos aproximados de capacidad del SAI sumando la necesidad de potencia en vatios de todos los equipos que se conectarán a él. Una vez que tengas una idea de la carga eléctrica total que hay que proteger, puedes seleccionar la capacidad del SAI en función de esta cifra. La mayoría de los fabricantes de sistemas SAI recomiendan limitar las cargas de los equipos de TI a un 80 % de la capacidad de la unidad. Esto ayuda al SAI a gestionar las fluctuaciones de la demanda de energía, reducir las posibilidades de sobrecargas y dejar cierta capacidad para equipos adicionales.

Necesitas protección contra todos los problemas energéticos

Un corte de energía eléctrica es solo el problema visible. Hay muchas otras fluctuaciones de energía más frecuentes, como picos, bajadas de tensión, etc., que no se ven. Estas son las condiciones que causan los bloqueos “inexplicables” y otras consecuencias potencialmente dañinas para tus equipos críticos. Proteger los componentes de TI sensibles de estas anomalías debe formar parte de tu estrategia de protección eléctrica.

Vertiv te ayuda a seleccionar el SAI adecuado para tu aplicación

Vertiv ofrece la gama más completa de sistemas SAI para aplicaciones en el extremo de la red, con los tres principales tipos de tecnología.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación