Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

¿Estás realizando un seguimiento del consumo de energía con la gestión de carga inteligente?

Serie de blogs: Vertiv™ NetSure™ Control

Henrik Nilen •

Hubo un tiempo en que los centros de telecomunicaciones eran relativamente simples. Las cargas eran estáticas y lineales. Los operadores sabían cuál era el consumo de energía no solo para el centro, sino para cada pieza del equipo en el centro. Destacaban por su consistencia por encima de todo.

Esos tiempos se han ido.

Hoy en día, con equipos basados en TI desplegados tanto en centros básicos como de acceso, las cargas fluctúan enormemente. Los servidores nuevos consumen más energía y una clasificación de placa de identificación antigua no refleja necesariamente el verdadero consumo de energía. Los servidores de mayor potencia también generan más calor, y los sistemas utilizados para refrigerar esos servidores requieren energía. Lo que alguna vez fue un perfil de potencia sencillo, hoy es un objetivo en constante movimiento que requiere una gestión inteligente de la energía.

La proliferación de centros multi-tenant complica aún más la gestión de potencia, presentando incluso diferentes niveles de complejidad. El consumo de energía no solo se divide entre múltiples organizaciones; a menudo debe dividirse en unidades de negocio o niveles funcionales dentro de cada organización. La medición y la facturación precisas requieren una inteligencia que era bastante difícil de recopilar hace 10 años.

Hay tecnologías disponibles para ayudar a los operadores a navegar por esta compleja realidad. La mayoría se basan en una variedad de sensores y equipos adicionales que, francamente, pueden ser costosos, pero tan confusos como el statu quo. Sin embargo, existen alternativas útiles de administración de carga, incluidas las soluciones integradas en los equipos de alimentación de CC estándar del centro de telecomunicaciones.

Durante las últimas semanas, hemos destacado varias características de la unidad de control Vertiv™ NetSure™ (NCU), el controlador avanzado de Vertiv para sistemas de alimentación de CC. Hemos tratado temas como peak shaving y shifting y el modo de batería de ion-litio que presentan oportunidades para una gestión de energía más inteligente. La NCU de Vertiv también ofrece una gestión de carga inteligente e integrada que permite a los operadores obtener una imagen clara de las cargas de su centro y simplificar la gestión de estas. Todo ello como parte de un sistema de alimentación de CC estándar.

La gestión de carga inteligente proporciona varios beneficios potenciales. Estos incluyen:

  • Ahorro energético: La NCU de Vertiv puede identificar la ubicación y el perfil de potencia de cada rack en un centro determinado, identificar puntos calientes potenciales y reconocer ineficiencias en la distribución de carga. Puede ayudar a los operadores a agrupar las cargas donde pertenecen y mapear la distribución eléctrica y la producción térmica del centro, lo que finalmente permite a los operadores mover los racks para optimizar el flujo de aire y la gestión térmica.

  • Disponibilidad: El sistema mide y muestra datos sobre cada corriente individual y la capacidad de cada interruptor automático, lo que ayuda a los operadores a comprender cómo se está desempeñando la carga e identificar posibles problemas. Esos datos se pueden procesar en el sistema de monitorización del centro de un cliente. Los usuarios pueden preestablecer niveles de alarma en cada disyuntor y rack para proporcionar advertencias tempranas de posibles sobrecargas. Este tipo de eventos no son infrecuentes en los principales centros de telecomunicaciones de hoy en día, donde se instalan nuevos servidores con el doble de capacidad que sus predecesores utilizando conexiones existentes que no están clasificadas para esos servidores. Eso puede resultar en cualquier cosa, desde un disyuntor disparado hasta un incendio.

  • Control de costes: Con la NCU de Vertiv, los usuarios pueden designar qué disyuntor o fusible está conectado a qué rack, o cualquier otro grupo de cargas, con visibilidad y control de esas conexiones a través de una interfaz web fácil de usar de arrastrar y soltar. Esto permite una medición detallada del uso de energía del cliente y una facturación precisa. En particular, todo el hardware y software de medición actual que se utiliza para esta función está integrado en el sistema de alimentación de CC. Elimina la necesidad y los costes de equipos adicionales.

Al igual que algunas de las otras características que hemos comentado en esta serie sobre la NCU de Vertiv, la gestión de carga inteligente está infrautilizada en muchas redes. Este es un residuo de tiempos y centros más simples, pero las redes actuales son más complejas y pueden beneficiarse de una gestión de carga inteligente proactiva.

¿Estás utilizando la gestión de carga inteligente en tus centros? Si es así, ¿qué tipo de beneficios estás viendo?

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación